Ils surveillent les alertes concernant les problèmes de plate-forme, répondent aux appels téléphoniques des opérateurs de plate-forme qui ont des questions et interviennent si un « état rouge » est créé. La suite de solutions d'information FactoryTalk® de Rockwell Automation est utilisée pour capturer toutes les données de plate-forme en temps réel, les contextualiser et les afficher comme des informations utiles.
Le niveau d'expertise que le personnel peut fournir à distance est impressionnant – certaines des plate-formes sont même équipées de caméras vidéo à des endroits clés pour fournir des informations visuelles en plus des données provenant des contrôleurs sur la plate-forme. Cela permet aux experts d'exploiter la plate-forme à distance depuis Houston, si nécessaire.
Le logiciel
Nous avons ensuite exploré la zone de simulation logicielle pour découvrir le logiciel développé par Nabors pour automatiser la navigation, y compris le forage directionnel. Nabors cherchait à résoudre un problème industriel qui engendrait des dépenses supplémentaires et des temps d'arrêt pendant le processus de forage : la nécessité de faire venir un foreur directionnel expérimenté sur site au moment d'exécuter une glissade, et la variabilité associée à la dépendance à l'opération humaine.
Dans la zone de simulation logicielle, Nabors a mis en place un poste opérateur de forage complet afin que les ingénieurs puissent tester les contraintes de ce nouveau logiciel, mais aussi pour permettre la formation des opérateurs à son utilisation. Nous avons pu jeter un œil aux manières dont les PAC Allen-Bradley et les centres de commande de moteurs alimentent l'équipement de forage et transmettent les données au logiciel pour aider à automatiser le contrôle de l'équipement de forage et permettre un forage plus efficace et plus précis.
La plate-forme
Enfin, il était temps de parcourir 40 minutes jusqu'à Crosby, au Texas, pour voir un Nabors SmartRig en personne. La plate-forme se dressait à une hauteur impressionnante de 90′, avec la plateforme, la cabine de l'opérateur et la maison électrique à 45′ dans les airs.
La plate-forme que nous avons vue était de type « side-saddle », avec une capacité de rangement automatisé des tuyaux : ce qui signifie que les tuyaux peuvent être rangés sans aucune intervention humaine sur le côté de la plate-forme.
Lors du forage d'un plateau multi-puits, l'ensemble de la plate-forme peut être déplacé dans n'importe quelle direction pour forer le puits suivant sans avoir à désassembler ou déplacer l'équipement de rangement.