Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Six façons de libérer l’innovation grâce à une stratégie de communication résiliente

Mettez en place des communications industrielles pour anticiper les changements, vous adapter et renforcer l’innovation sans compromettre la stabilité.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
une main appuyant sur un bouton électronique libellé « industrie intelligente » et relié à d’autres logos de technologies

Une stratégie de communication industrielle résiliente permet de maintenir, résister et rétablir rapidement la connectivité en cas de perturbations, qu'il s'agisse de pannes techniques ou de cyberattaques. Mais ce n’est pas tout.

Des communications industrielles résilientes sont essentielles pour une production 24h/24 et 7j/7 afin de garantir des opérations sécurisées, évolutives et toujours disponibles alors que l'innovation numérique s'accélère. Conformément à la position du Forum économique mondial selon laquelle la résilience et l’innovation sont des objectifs complémentaires (et non conflictuels), Rockwell Automation a identifié six facilitateurs pratiques et axés sur l’ingénierie pour les communications industrielles nouvelle génération :

  1. Communications sécurisées embarquées
  2. Protocoles de communication standardisés pour un échange de données plus fiable
  3. Interopérabilité qui préserve les investissements
  4. Infrastructure réseau tolérante aux pannes pour des performances continues
  5. Communications évolutives pour les dispositifs intelligents
  6. Communications qui fournissent des informations opérationnelles

Ensemble, ces tactiques aident les fabricants à adopter de nouvelles capacités numériques, telles que les opérations à distance, l’analytique et l’IA, tout en préservant la stabilité opérationnelle, le déterminisme et la confiance dont les environnements industriels ont besoin.

L’innovation ne se fait pas au détriment de la résilience

Les fabricants mondiaux subissent une pression constante pour innover tout en assurant des opérations stables et prévisibles. Alors que le rythme du changement s’accélère, des systèmes de communication résilients deviennent essentiels pour la visibilité, la coordination et l’intégration dans l’environnement industriel. Les communications industrielles doivent être fiables et stables dans le temps pour pouvoir introduire de nouvelles capacités sans perturber ce qui fonctionne déjà. Cette réalité est renforcée par des discussions mondiales sur les risques industriels.

Voici six façons dont Rockwell Automation contribue à construire des systèmes de communication industriels résilients prêts pour les défis de demain.

1. Communications sécurisées embarquées

Les communications sécurisées utilisent les normes IETF largement acceptées pour authentifier les terminaux et aider à protéger la confidentialité et l’intégrité des données. Par exemple, CIP Security fournit cette protection pour les communications au niveau de la couche de commande, ce qui permet de réduire les risques de falsification ou d’interception des données pour les opérations critiques. Les solutions compatibles Rockwell Automation sont conçues pour aider à se défendre contre les menaces réseau sans la complexité de la tunnelisation ou d’un réseau dual-stack (c’est à dire à double pile Pv4 & IPv6). Ces technologies sont fondamentales pour les solutions de commande et de diagnostic embarquées de Rockwell Automation, car elles permettent l’innovation grâce à une connectivité fiable dès la conception, sans besoin de modules complémentaires.

2. Protocoles standardisés pour un échange de données fiable

Rockwell Automation s’appuie sur des protocoles de communication largement adoptés tels qu’ EtherNet/IP, OPC UA et d’autres tels que MQTT et HTTPS pour permettre l’échange de données entre les systèmes de commande, de sécurité, de mouvement et d’information. Ces normes renforcent la fiabilité et permettent des opérations évolutives et prêtes pour l'avenir. Des protocoles bien établis et standardisés construits sur des couches de transport Ethernet TCP/IP standard créent une base numérique unifiée qui permet aux concepteurs d’innover et de faire évoluer leur réseau dans un monde de plus en plus connecté. Ils sont également complétés par un riche écosystème de contenus réutilisables, notamment des profils de dispositifs prédéfinis, des modèles d’information, des bibliothèques et des modèles d’intégration pour accélérer le développement et simplifier l’intégration du système.

3. Interopérabilité qui préserve les investissements

La technologie de communication résiliente doit intégrer les actifs existants et modernes afin de répondre aux besoins opérationnels. Rockwell Automation utilise une technologie qui permet une communication transparente entre les dispositifs et les réseaux routables avec des fondations bien établies qui préservent les investissements existants tout en soutenant les initiatives de modernisation.

En permettant des communications entre plusieurs générations de technologies, nous aidons les fabricants à réduire les temps d'arrêt, à simplifier les mises à niveau et à mettre en place des systèmes prêts pour l'avenir et capables d’évoluer en fonction des besoins opérationnels.

4. Infrastructure réseau tolérante aux pannes pour des performances continues

La gamme de produits réseau industriels de Rockwell Automation, et notamment les switchs administrables Stratix®, permet de concevoir des architectures Ethernet segmentées et évolutives qui isolent les défauts et préservent les performances en cas de stress. Ils offrent une haute disponibilité et permettent une récupération rapide pour répondre aux exigences de la production en continu.

5. Communications évolutives entre les appareils intelligents

Rockwell Automation permet des communications évolutives entre appareils intelligents pour un large éventail de besoins en matière de performances, allant des composants simples en armoire tels que les boutons et les protections contre la surcharge, jusqu’aux actifs sensibles à la bande passante et à la latence tels que les robots et les servo-systèmes coordonnés.

Par exemple, la solution en armoire EtherNet/IP simplifie la connectivité pour les dispositifs d’entrée de gamme haute densité, réduisant ainsi les efforts d’installation et améliorant la visibilité au niveau de l’armoire pour les équipes de maintenance. La même architecture EtherNet/IP s’étend aux dispositifs intelligents hautes performances ayant des besoins tels que la coordination de mouvement et de sécurité. Associée aux automates ControlLogix® 5590, cette approche de communication unifiée permet une commande pluridisciplinaire à grande vitesse dans les applications discrètes, de procédé, de mouvement et robotiques, ce qui permet aux fabricants d’étendre leurs opérations et de maintenir les performances tout en accélérant leur innovation.

6. Communications qui fournissent des informations opérationnelles

La connectivité est aussi une mine d’informations précieuses. OPC UA fournit un accès structuré aux données, tandis que FactoryTalk® Optix™ accélère le développement d’applications à la périphérie des actifs de commande, en fournissant des informations contextualisées en temps opportun au dispositif de votre choix.

L’avenir commence par des communications industrielles résilientes

Que vous modernisiez des systèmes existants ou conceviez de nouvelles applications, Rockwell Automation fournit une technologie résiliente prête pour les défis de demain. Découvrez ces outils technologiques de communication résilientes :

  • ControlLogix 5590 – Automate programmable hautes performances avec fonctionnalités de sécurité intégrées
  • EtherNet/IP en armoire – Connectivité rationalisée des dispositifs intelligents en armoire
  • Switchs Ethernet administrables Stratix® – Réseau industriel tolérant aux pannes
  • FactoryTalk Optix – Visualisation de la périphérie à l’équipement

Publié 26 février 2026

Sujets: Accélérez la transformation numérique Drive Sustainability Empower People Cybersécurité Networks & Infrastructure Automatisation et commande industrielles Transformation numérique Durabilité Commande d’axe Commande de moteurs Produits de commande industriels Automates programmables Détecteurs et interrupteurs FactoryTalk Optix

Jessica Forguites
Jessica Forguites
Responsable de la plate-forme technique, Rockwell Automation
Jessica Forguites est responsable de la plate-forme pour la mise en réseau industriel chez Rockwell Automation, avec un accent sur la connectivité Ethernet pour les dispositifs industriels et les systèmes de commande. Elle apporte 25 ans d'expérience dans le secteur, couvrant l'intégration des dispositifs, les technologies de communication et le leadership produit.
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant

Vous pourriez aussi être intéressé par :
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
  5. Chevron LeftChevron Left Six façons de libérer l’innovation grâce à une stratégie de communication résiliente
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose