Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Améliorez la mesure et le contrôle avec une solution unifiée

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Station de mesure sur skid de pipeline pour raffinerie

Aujourd'hui, les producteurs de pétrole et de gaz passent de champs de puits uniques simplistes à des plates-formes multi-puits plus complexes.

Bien que les plates-formes multi-puits présentent de nombreux avantages, l'augmentation de leur taille et de leur portée a créé un nouveau défi – des exigences de données et de contrôle beaucoup plus importantes. Ces nouvelles exigences exercent une pression nouvelle sur les producteurs pour qu'ils maintiennent l'intégrité et la précision des données.

Briser les traditions

Les coûts de maintenance, l'évolutivité et les capacités de données/mesure ont poussé la technologie RTU traditionnelle à ses limites. 

Chaque puits d'une plate-forme multi-puits nécessite une extraction artificielle, une commande d'équipement, une mesure du débit et une mesure du niveau. Cela crée plus de demandes de contrôle et d'acquisition de données qu'une seule RTU traditionnelle ne peut en gérer. Pour résoudre ce problème, les producteurs doivent acheter des RTU supplémentaires pour répartir le contrôle sur plusieurs unités. Mais cette approche présente des défis :

  1. De nombreuses RTU peuvent créer un « nid d'oiseaux » pour les producteurs, nécessitant la maintenance de plusieurs configurations d'application et programmes, ce qui complique la gestion des communications.
  2. L'utilisation de matériels de plusieurs fournisseurs peut limiter la communication SCADA, compliquer l'intégration et rendre les pratiques de formation plus difficiles
  3. Les RTU « boîte noire », conçues avec des entrées et sorties spécifiques, limitent la flexibilité pour modifier ou mettre à niveau les systèmes et créent des défis en matière de service et d'assistance

Les opérateurs et les responsables qui ont rencontré des problèmes courants avec les RTU peuvent trouver de meilleures solutions dans des plates-formes de commande unique modulaires et évolutives, telles que la technologie des automates programmables (PLC).

Réussite d'une plate-forme unique

Modulaire : Grâce à la commande multidisciplinaire, les automates peuvent être configurés de différentes manières, ce qui permet de commander une grande variété d'instruments de terrain. Les opérateurs peuvent réaliser une automatisation normale des plates-formes de puits, ainsi qu'une commande de procédé et discrète combinée, avec un système qui prend également en charge la communication pour de nombreux types de réseaux différents.

Évolutif : Les automates offrent des bibliothèques et des codes prédéfinis qui peuvent être ajoutés instantanément et configurés sur site, ce qui facilite l'ajout de nouveaux équipements et l'adaptation aux nouveaux puits. Cela réduit le besoin pour les techniciens d'écrire de nouveaux codes lors de l'ajout de matériel, ce qui permet d'éliminer les temps d'arrêt et de réduire les dépenses.

De plus, des modules avancés, tels qu'un ordinateur de flux de pétrole et de gaz intégré au châssis, permettent d'atteindre les normes de mesure requises au sein de l'architecture de commande. Cela permet aux producteurs d'avoir une seule architecture pour la commande et la mesure, sans frais de licence et sans les efforts complexes d'intégration de produits de plusieurs fournisseurs.

Contrôle et intégrité des données : Chaque fois que des données passent d'un système à un autre, l'intégrité est en jeu. Avec des solutions d'infrastructure intégrées telles que le module de calculateur de débit ProSoft Technology et la plate-forme de commande Rockwell Automation, les producteurs peuvent garantir l'intégrité de leurs données parce que :

  1. Les données de commande et de débit du module peuvent être conservées dans leur format natif et n'ont pas besoin d'être agrégées.
  2. La solution est capable d'un niveau de données plus granulaire – fournissant des informations jusqu'à la milliseconde – pour prendre en charge les normes de mesure de l'industrie et garantir l'exactitude des données lors du transfert de garde.
  3. Elle prend en charge la mesure à plus grande échelle à partir de plus grandes longueurs de compteur. Le calculateur de débit de ProSoft Technology fonctionne comme un coprocesseur de la plate-forme de commande Rockwell Automation, prenant en charge la mesure à plus grande échelle.
  4. La fonctionnalité d'E,S décentralisées embarquée permet de commander l'ensemble de l'opération et d'avoir un aperçu de la mesure/des données, à partir d'un appareil mobile.

Contrôle et mesure simplifiés

Les plates-formes multi-puits ont accru les exigences en matière de données et d'applications dans les opérations en amont. Cependant, avec des données provenant de plusieurs sites, il est important de pouvoir les gérer dans un seul système et de manière appropriée. Les automates modulaires et évolutifs sont capables de gérer les architectures évolutives requises par les plates-formes modernes et de s'intégrer facilement à d'autres systèmes, tels que les modules de débit. Le passage à une solution unique permet d'améliorer l'intégrité des données, l'évolutivité et de réduire les temps et les coûts d'installation.

En savoir plus ici.

Ce blog a été co-écrit par Erik Syme, directeur de la gestion des programmes chez ProSoft Technology, un partenaire Encompass du PartnerNetwork de Rockwell Automation.

Encompass et PartnerNetwork sont des marques commerciales de Rockwell Automation Inc.

Publié 14 juin 2019

Sujets: Pétrole et Gaz

Nolen Moss
Nolen Moss
Strategic Account Manager, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Améliorez la mesure et le contrôle avec une solution unifiée
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose