Recommandé pour vous
Nous sommes tous passés par là – nous avons un peu trop sollicité un produit.
Un broyeur d'ordures, par exemple. Si nous y mettons un objet trop gros ou trop dur et que nous entendons le bruit désagréable d'un moteur qui lutte pour sa survie, nous savons qu'il faut l'arrêter et attendre. Et si nous ne sommes pas assez rapides, un interrupteur de sécurité fera le travail à notre place, empêchant la surchauffe.
Mais si vous faites cette petite manœuvre trop souvent, vous raccourcissez la durée de vie de votre broyeur.
Il en va de même pour le moteur qui alimente une charge mécanique. Si vous poussez trop fort, trop souvent, il y a un risque d'arrêt imprévu lorsque le moteur en surchauffe s'arrête, refroidit et se prépare à redémarrer.
Les anciennes technologies de protection des moteurs protègent un moteur contre la surchauffe en arrêtant le moteur – mais c'est une approche réactive (après le problème) plutôt que proactive. La production s'arrête pendant que le moteur se rétablit – ce qui peut entraîner un risque de perte de centaines de milliers de USD de revenus.
À présent, au lieu d'une solution électromécanique, il existe des options électroniques qui peuvent surveiller le moteur électriquement et mécaniquement – ces options peuvent vous aider à prédire comment et quand un moteur peut tomber en panne afin que vous puissiez anticiper le problème. Si le moteur tombe en panne, les diagnostics vous aideront à résoudre le problème aussi rapidement que possible.
Le secret des relais électroniques de protection contre les surcharges pour la protection des moteurs électriques et des équipements de surveillance de l'état pour la protection mécanique réside dans la manière dont les informations sur ce qui se passe à l'intérieur du moteur sont communiquées à l'extérieur. Ensemble, ils peuvent prédire plus précisément quand un moteur risque de tomber en panne, afin que vous puissiez décider de la marche à suivre.
Dans de nombreux cas, chaque seconde compte. Supposons que vous mélangiez du ciment. Il vous reste 30 s dans le processus et le moteur se déclenchera dans 45 s. Vous savez maintenant : vous pouvez continuer sans risquer le lot ou le moteur. Vous disposez de meilleures informations et, avec elles, vous pouvez prendre de meilleures décisions.
Il ne s'agit que d'un exemple des données disponibles. Si vous avez un contrat de gestion de l'énergie et que votre fournisseur d'énergie vous demande à plusieurs reprises dans l'année de réduire votre consommation, les données fournies par le relais électronique de protection moteur vous permettent d'évaluer rapidement la puissance (kW) utilisée par chaque moteur et d'arrêter les charges non critiques.
Cette avancée est particulièrement utile si vous utilisez désormais une forme courante de maintenance des moteurs : le téléphone.
Je l'ai vu trop souvent : vous ne savez pas qu'un moteur s'est déclenché tant que vous ne passez pas à côté, suivi d'un appel à la maintenance. Tout cela prend du temps. Au lieu de cela, la protection électronique du moteur peut envoyer un signal à la station de contrôle et un message à la maintenance avant l'arrêt. Si le moteur se déclenche, toutes les données sur l'événement sont capturées pour examen afin d'éviter une répétition à l'avenir.
Le meilleur, c'est que les relais électroniques de protection de moteurs et les solutions de surveillance de l'état coûtent une fraction du prix des technologies précédentes.
Examinez vos applications de moteurs électriques. Y en a-t-il qui sont critiques pour le processus ? Si oui, quel est le coût des temps d'arrêt ? Trouvez une solution de protection moteur et de surveillance de l'état qui convienne à votre application et empêche les temps d'arrêt de production imprévus.
Publié 3 novembre 2014