Loading
Blog | Logiciel
Recent ActivityRecent Activity

La Release 17 de la 5G du 3GPP et le lieu de travail industriel

Des avancées passionnantes dans le monde de la technologie 5G

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un ingénieur vérifiant les informations sur une machine à l'aide d'une tablette dans une usine ou un entrepôt du futur proche

Êtes-vous prêt à découvrir des nouvelles passionnantes dans le monde de la technologie 5G ? La dernière version de 3GPP, l'organisation qui élabore les spécifications 5G, apporte des changements significatifs qui vont certainement améliorer les espaces de travail industriels. Release 17, disponible depuis octobre 2022, se concentre sur l'amélioration du spectre mmWave, une bande passante essentielle utilisée par 3GPP. Ce n'est pas une petite mise à niveau – cette mise à jour ajoute environ 1 / 5 de spectre d'utilisation en plus par rapport aux versions précédentes, ce qui se traduit par une augmentation massive de la capacité de données.

Qu'est-ce que la mmWave ?

Mais revenons un instant en arrière – vous vous demandez peut-être ce qu'est exactement la mmWave ? En bref, ce sont les bandes de fréquences comprises entre 24 GHz et 300 GHz. Release 17 améliore le spectre mmWave, appelé FR2-2, pour utiliser la plage de 52.6–71 GHz. Cela signifie que les réseaux 5G pourront gérer encore plus de données, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui comptent sur des vitesses Internet ultra-rapides.

L'un des aspects les plus passionnants de cette mise à jour est que le spectre mmWave se situe dans une partie plus élevée du spectre, ce qui limite son utilisation à une portée plus courte. Mais ne vous laissez pas berner – avec l'aide de la technologie de formation de faisceaux, la capacité de portée est considérablement augmentée par rapport à votre portée standard de 3.5 GHz. La formation de faisceaux peut être utilisée de plusieurs manières pour améliorer la couverture, l'efficacité du réseau et réduire les interférences, rendant les réseaux 5G encore plus fiables qu'auparavant.

Comment le nombre de bandes de fréquences est-il lié à la capacité de données ?

Considérez une fréquence comme une chaîne câblée, elle fournit une vidéo (pensez à la vidéo comme à des données) 24 h / 24, 7 j / 7. Si vous ajoutez une autre fréquence, vous ajoutez plusieurs chaînes câblées différentes et augmentez considérablement la quantité de données transmises.

De combien la bande passante va-t-elle augmenter et quelle quantité de données pourra être transmise ?

Alors, de quelle quantité de données parle-t-on ici ? La mise à jour FR2-2 ajoute près de 18 GHz de nouvelle bande passante, ce qui représente une augmentation significative. Et comme la bande passante se situe dans une plage de haute fréquence utilisable, elle est parfaite pour des endroits comme les stades, les quais, les dépôts de trains et les grands ateliers. La spécification FR2-2 5G NR fournit des fonctionnalités améliorées pour les cas d'utilisation qui nécessitent une latence ultra-faible et un débit ultra-élevé. Cela signifie qu'elle inclut des fonctionnalités telles que le fonctionnement en duplex par répartition en fréquence (FDD) et en duplex par répartition dans le temps (TDD), la prise en charge des réseaux d'antennes Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), la formation de faisceaux et le suivi de faisceaux. Elle prend également en charge plusieurs technologies d'accès, telles que l'accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) et l'accès multiple non orthogonal (NOMA).

Pourquoi les AGV sont-ils parfaitement adaptés à la technologie du spectre mmWave ?

L'un des cas d'utilisation les plus passionnants de la technologie du spectre mmWave supérieur est celui des véhicules à guidage autonome (AGV). Les AGV nécessitent beaucoup d'efforts pour être conçus, mis en service et entretenus en raison de la quantité de contrôle effectuée dans le véhicule lui-même. En créant une voie vers des données à faible latence, une grande partie du contrôle peut être effectuée à l'extérieur, ce qui rend l'AGV plus agile et rentable. La distance que parcourent généralement les AGV se situe dans la plage d'une antenne mmWave et la commutation peut être coordonnée pour permettre la commutation sur de longues distances.

Vous l'avez compris – la dernière version de 3GPP est prête à révolutionner le monde de la technologie 5G, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la mmWave pour le lieu de travail industriel. Avec la mise à jour FR2-2, nous pouvons nous attendre à des vitesses Internet encore plus rapides, à des réseaux plus fiables et à des cas d'utilisation passionnants tels que les AGV. C'est un nouveau monde audacieux qui s'ouvre à nous, et nous avons hâte de voir ce qui nous attend !

Vous souhaitez en savoir plus sur la 5G ? Consultez notre livre blanc sur la 5G en usine.

Publié 14 août 2023

Sujets: Évolution logicielle

Rob Lodesky
Rob Lodesky
Responsable Grands Comptes, HMS Networks
Rob est dans sa 9e année chez HMS Industrial Networks et occupe actuellement le poste de Responsable Grands Comptes. Rob a occupé divers postes dans le secteur de l’automatisation et des communications industrielles depuis 2005.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left La Release 17 de la 5G du 3GPP et le lieu de travail industriel
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose