Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Un géant mondial des boissons choisit le système de contrôle-commande moderne PlantPAx pour améliorer le débit

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un géant mondial des boissons choisit le système de contrôle-commande moderne PlantPAx pour améliorer le débit hero image

Lorsque vous vous engagez à améliorer les processus, certains avantages sont évidents, d'autres non. Ce sont ces avantages « cachés » qu'il ne faut pas négliger lors de l'évaluation de la valeur totale d'un nouveau système. Dans un projet récent avec un producteur mondial de boissons, ce sont ces avantages qui produisent des bonus supplémentaires.

Le projet est né de l'augmentation des ventes de boissons gazeuses de cette entreprise mondiale de boissons, ce qui a mis à l'épreuve la capacité d'une usine de fabrication de sirops à répondre à la demande. L'usine devait augmenter son rendement et gagner en flexibilité.

Pour relever ces défis, ils se sont associés à Rockwell Automation et McEnery Automation pour intégrer un PlantPAx modern DCS.

Le système a tenu ses promesses : il a amélioré la répétabilité et l'uniformité des recettes, et il a considérablement augmenté le rendement et éliminé les goulots d'étranglement. La solution facilite le déplacement des produits par les employés et leur permet de faire les choses correctement dès la première fois.

Goulots d'étranglement : un problème du passé

Chaque zone de production que j'ai rencontrée présente un potentiel inhérent de limitations et de goulots d'étranglement. Il n'y a rien de plus frustrant pour un opérateur ou un responsable que de devoir vivre au quotidien avec ces goulots d'étranglement et ces limitations.

Dans ce cas particulier, les goulots d'étranglement de la production étaient causés par plusieurs facteurs que notre nouveau système a pu éliminer. Par exemple, la gestion des recettes a été automatisée et l'intervention sur le processus a été considérablement réduite, de sorte que les opérateurs n'ont plus à saisir manuellement les recettes, ce qui élimine le risque d'erreur. De plus, la disposition du nouveau système a rapproché les ingrédients du mélangeur, ce qui a rendu le transport plus sûr et plus pratique.

Ces changements ont abouti à :

  • Rendement plus élevé
  • Lots de meilleure qualité
  • Plus grande homogénéité entre les lots
  • Réduction du risque d'endommagement des ingrédients pendant le transport
  • Réduction du risque de blessure des employés lors du transport des ingrédients

Bien que nous ayons pleinement anticipé l'amélioration du rendement, de la qualité et de l'uniformité, ce sont ces deux derniers avantages qui me semblent être la valeur ajoutée cachée du projet. Moins un ingrédient est manipulé, mieux c'est pour le produit final et pour l'employé.

Plus de ce que nous voulons, moins de ce que nous ne voulons pas

Au fil du temps, il est très courant que les employés adaptent leurs processus aux paramètres de leurs systèmes, ce qui signifie qu'ils accompliront les tâches même si cela implique de marcher 20 pas de plus que nécessaire parce que c'est ainsi que l'agencement des machines fonctionnait dans l'usine.

Ces pas, ces charges lourdes, s'additionnent. Une meilleure disposition, une meilleure conception des processus, une meilleure technologie, tout cela contribue à réduire tout ce que nous ne voulons pas voir se produire : variabilité des produits, désalignement des processus, voire le risque de blessure des employés.

Avec moins de temps passé à la gestion des recettes, à l'intervention sur les procédés et au transport des ingrédients, ces opérateurs sont libres de se concentrer sur d'autres tâches à valeur ajoutée. En substance : plus de produits de qualité sont fabriqués avec moins d'équipements et moins d'intervention des opérateurs. Et cela signifie que l'usine est mieux à même de répondre à la demande mondiale.

Publié 13 avril 2020

Sujets: Agroalimentaire

S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Un géant mondial des boissons choisit le système de contrôle-commande moderne PlantPAx pour améliorer le débit
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose