Loading
Blog | Pétrole et gaz
Recent ActivityRecent Activity

4 bonnes raisons de numériser votre navire flottant

Qu'est-ce qui vous freine ?

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un bateau de ravitaillement en Pétrole et gaz transfère une cargaison à un travailleur sur le pont, prêt avec une nacelle levée. Le travailleur porte une combinaison orange avec un casque de sécurité blanc et des gants

J'ai lu une enquête de McKinsey1 qui indique que les projets dans les industries de transformation dépassent leur budget et leur calendrier de 30 % à 45 % en moyenne. Nous entendons parler de nombreux types de défis dans le domaine des FPSO (production, stockage et déchargement flottants). En raison d'opérations sous-optimales, de temps d'arrêt imprévus et d'incidents opérationnels, selon Rystad Energy, la partie amont de l'industrie du pétrole et du gaz subit environ USD 500000000000,00 de revenus différés par an dans le monde. C'est un montant stupéfiant. Mais pour les FPSO, dont le coût initial est énorme, l'adoption des technologies numériques peut optimiser les opérations et aider à limiter les dépenses OpEx associées au fonctionnement continu de ces navires.

Voici quatre bonnes raisons de numériser votre navire flottant et de contribuer à concrétiser la vision d'un navire connecté.

1. Vous atteignez plus rapidement la première production de pétrole

Ok, soyons réalistes. Les parties prenantes veulent atteindre la première production de pétrole le plus rapidement possible. C'est à vous de définir un plan pour y parvenir. Dans ce cas, avoir un partenaire dédié dès le départ pour aider à concevoir et déployer l'ensemble de la stratégie change la donne. Non seulement vous atteindrez la première production de pétrole plus rapidement, mais vous atténuerez également les risques et réduirez le coût total de possession grâce à une exécution efficace du projet. Comment cela est-il possible ? C'est basé sur une approche entièrement numérisée. Lorsque vous connectez votre navire numériquement, vous obtenez des donnée temps réel dans tous les domaines, ce qui permet à vos équipes de travailler ensemble de manière transparente, qu'elles soient sur le navire ou à terre. Un plan numérique cohérent intègre la conception du système, la mise en service, le démarrage et l'efficacité opérationnelle continue pendant les 20 années d'exploitation du navire.

2. Améliore la santé, la sécurité, la sûreté et l'environnement (HSSE) tout en réduisant les risques

Il ne fait aucun doute que l'environnement de production flottant est un environnement difficile. Si vous travaillez sur un FPSO, vous prenez un hélicoptère pour vous rendre sur votre lieu de travail. Une fois sur place, vous ne rentrez pas chez vous pendant un certain temps. Vous vivez avec vos collègues. Les événements météorologiques ont plus d'impact sur votre journée de travail que dans un bureau terrestre. Vous êtes littéralement au milieu de l'océan. Trouver des travailleurs qualifiés et engagés est un travail difficile. Bien qu'il y ait certaines conditions qui ne peuvent pas être modifiées, vous pouvez minimiser le besoin de personnel à bord si vous disposez d'un centre d'opérations à distance entièrement connecté.

Un centre d'opérations à terre entièrement connecté réduit le personnel nécessaire pour exploiter le navire, ce qui réduit les risques et les coûts de transport et autres dépenses d'exploitation. Des experts en la matière du monde entier peuvent être utilisés sans avoir à se rendre sur le site. La formation peut également être effectuée à distance, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de transport. De plus, moins de personnes à bord réduit les risques d'incidents. Moins de travailleurs à bord réduit les risques de sécurité possibles, les incidents physiques, les coûts de transport, les coûts de logement, et plus encore.

3. Vous offre une visibilité en temps réel

Pourquoi la visibilité en temps réel est-elle importante ? Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il est préférable de connaître l'état de vos opérations en temps réel plutôt qu'en heures ou en jours. C'est vrai pour les conditions de réservoir et de débit de puits dans les installations sous-marines jusqu'aux modules de production tels que le traitement de l'eau de mer ou l'élimination du CO₂ sur les ponts du navire. La capacité de la salle de commande à bord et du centre d'opérations à terre à accéder aux mêmes informations minimise le temps de réponse aux incidents et maximise la sécurité et/ou le temps de résolution des problèmes. Prenons, par exemple, la mesure fiscale. Savoir ce qui entre et sort du navire est non seulement important pour les revenus du projet, mais aussi pour la conformité aux réglementations nationales. L'utilisation des dernières technologies et la connexion du navire garantissent une production, une visibilité et une assurance de débit maximales, du réservoir aux unités de production. 

Découvrez notre environnement interactif pour navires connectés.

4. Optimise les opérations des navires

La création d'un navire connecté avec un partenaire qui dispose d'une méthodologie éprouvée vous permet de formuler une stratégie de bout en bout pour l'ensemble du cycle de vie de votre actif unique. Un navire connecté prend en charge tous les aspects, du réservoir à la production en surface, et au-delà. Notamment :

  • Production de réservoir, gestion des opérations sur le fond marin et écoulement des puits
  • Systèmes de gestion de l'alimentation, tels que les appareillages et les commandes de moteur
  • Applications de coque et marines qui incluent la gestion de la passerelle
  • Systèmes de production de procédés et de sécurité
  • Gestion des modules de production en surface et des modules sous-marins
  • Mise en réseau et connectivité vers le centre d'opérations à bord et à distance

Avec 20 % à 30 % de la production de pétrole et de gaz provenant d'installations en mer et une estimation de 10 nouveaux projets de FPSO qui débutent cette année, il n'y a pas de meilleur moment pour comprendre l'impact d'un navire entièrement connecté. Nous vous avons donné quatre bonnes raisons de numériser votre navire flottant, mais il y en a bien d'autres ! Commencez votre parcours numérique avec un partenaire de confiance qui peut rationaliser la gestion de projet, l'exécution, la conception et la mise en œuvre pour optimiser la durée de vie de vos navires.

1 Pourquoi le moment est venu de réinventer la livraison de projets d'investissement

Publié 23 juin 2022

Sujets: Accelerate Digital Transformation Transformation numérique Pétrole et Gaz

Greg Trostel
Greg Trostel
Global Business Development Manager, Rockwell Automation
Greg has over 30 years of experience in the energy industries. His career began at MW Kellogg/KBR in engineering & sales and includes significant software experience with Aspen, AVEVA & Meridium. He has a Chemical Engineering degree from Texas A&M, and an MBA from U of H.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left 4 bonnes raisons de numériser votre navire flottant
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose