Recommandé pour vous
La fabrication nécessite des dizaines de transferts, car les marchandises et les matériaux transitent par les fournisseurs, le transport entrant, la réception, la production, le conditionnement, l'expédition, le transport sortant, puis les clients.
Tout problème — un rejet de qualité, un composant manquant — provoque des retards en cascade dans la chaîne logistique, mettant en péril la livraison et la satisfaction du client.
Il existe une meilleure solution.
Dans une Connected Enterprise activée par les technologies de l’Internet des objets (IoT), les activités de la chaîne logistique sont coordonnées numériquement. Cela permet aux fournisseurs de réagir en temps réel lorsque des problèmes surviennent. Plus important encore, The Connected Enterprise® offre de puissants avantages pour la chaîne logistique :
- Les fournisseurs peuvent répondre instantanément aux signaux de demande des clients finaux
- Les plans logistiques peuvent être créés au fur et à mesure de la planification de la production
- Les usines agiles peuvent optimiser les ressources en fonction de la donnée temps réel concernant la demande
- Les clients peuvent surveiller l’état des produits et se préparer à la livraison
- L’analyse commerciale peut améliorer les performances sur l’ensemble de la chaîne logistique
Cette nouvelle transparence à l’échelle de la chaîne logistique offre des possibilités significatives d’amélioration de la productivité et de la rentabilité, ainsi que de réduction des coûts (par exemple, des stocks plus faibles, une meilleure utilisation de la main-d’œuvre et des actifs).
Lorsque l’IoT relie toutes les fonctions internes (par exemple, les informations pour l’analyse par les services financiers, les ressources humaines, la R&D, etc.) ; et tous les fournisseurs (par exemple, les prévisions, les plannings) ; et tous les clients (par exemple, l’état des commandes, les caractéristiques des produits), les performances globales de la chaîne logistique sont optimisées, ainsi que les performances et les retours des entreprises individuelles.
Il est important de noter que ce niveau élevé de coordination, de collaboration et de réussite — rendu possible par les technologies IoT — est aujourd’hui réalisable. Si votre entreprise ne fonctionne pas encore comme une Connected Enterprise, suivez ce plan en quatre étapes pour faciliter l’amélioration de la chaîne logistique :
- Évaluez la capacité de votre entreprise à utiliser les contrôles de production et les dispositifs embarqués pour capturer et partager la donnée temps réel ; votre infrastructure d’information ; et vos solutions de big data pour agir sur les informations. Qu’est-ce qui est obsolète ou totalement absent ?
- Priorisez les risques que les composants IoT manquants ou obsolètes posent aux opérations (par exemple, sécurité, qualité, ponctualité), à l’entreprise (par exemple, sécurité des données) et à la chaîne logistique (par exemple, clients satisfaits). Budgétez et planifiez les mises à niveau.
- Commencez à exploiter la donnée temps réel provenant des dispositifs, des actifs et des applications. Harmonisez les performances sur l’ensemble de la chaîne logistique en partageant les données.
- Transformez les données en intelligence d’entreprise pour The Connected Enterprise® — et la chaîne logistique — afin d’améliorer la prise de décision pour les cycles de vie des produits, la production, la gestion des fournisseurs, les options de transport, le service et l’assistance, etc.
Les fournisseurs veulent la donnée temps réel qu’une Connected Enterprise compatible IoT peut offrir. Les clients exigent la visibilité et les performances qu’une Connected Enterprise compatible IoT peut fournir.
Qu’attendez-vous ?
Publié 13 mars 2017