Loading
Blog | Entreprise connectée
Recent ActivityRecent Activity

Production décentralisée : une réponse à la crise et bien plus encore

La décentralisation de la production aide les entreprises à relever les défis de la pandémie.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Homme sur le site de production

Ces derniers mois ont clairement mis en évidence les inconvénients de la production centralisée, ainsi que les faiblesses liées à la garantie de l'autosuffisance de régions entières, y compris l'Union européenne.

Bien que la mondialisation offre des avantages évidents en termes de réduction des coûts et d'efficacité de la production, il est devenu évident que la centralisation de la fabrication de produits clés dans seulement quelques endroits de la planète n'est peut-être pas la solution idéale dans le monde actuel. Alors qu'il y a seulement quelques mois, nous nous préoccupions du changement climatique causé par le transport des matières premières et des produits finis d'un bout à l'autre du monde, il est clair que la mondialisation a atteint son seuil pour d'autres raisons également. Et cela ne tient pas seulement à la pandémie de COVID-19, qui a exposé l'insuffisance de la plupart des pays du monde en matière de production de fournitures médicales de base. Les différends politiques entre les nations (comme celui entre les États-Unis et la Chine) peuvent durer bien au-delà d'une pandémie, entraînant des sanctions, des embargos ou le blocage de l'accès aux technologies.

Production distribuée à l'ère de l'automatisation avancée

Outre les avantages mentionnés plus haut de la production centralisée, il existe d'autres aspects qui peuvent plaider en faveur de la centralisation et contre la décentralisation, tels que le contrôle centralisé du processus de production, la gestion unifiée des ressources humaines et la gestion centralisée des relations fournisseur-acheteur. Cependant, si l'on tient compte du degré déjà élevé d'automatisation dans de nombreuses industries, ainsi que des possibilités de connexion Internet actuelles, il semble qu'il n'y ait pas de grandes différences d'un point de vue technologique entre le contrôle d'une usine avec dix lignes de production, par exemple, et le contrôle de dix usines avec une ligne chacune.

Pour pouvoir décentraliser la production de cette manière, la rapprocher des consommateurs et la protéger des influences locales dues à la distribution géographique, plusieurs conditions préalables doivent être remplies. Tout d'abord, un degré élevé d'automatisation au niveau de chaque usine est nécessaire – cela permettrait de contrôler la production à distance. En outre, il est nécessaire d'assurer une connexion fiable, et idéalement redondante, via laquelle le contrôle de l'usine pourrait être exécuté à distance, pratiquement n'importe où dans le monde. De plus, l'utilisation de technologies basées sur le cloud, déjà largement disponibles, permettrait la distribution et la réplication des données vers des centres de données géographiquement plus éloignés, augmentant ainsi la robustesse du système de commande à distance complet.

Fabrication à distance

Toutefois, la commande à distance moderne d'une usine ne doit pas simplement signifier la virtualisation simple d'un panneau de commande d'opération, ou même d'une salle de commande d'usine complète, et leur accessibilité géographiquement illimitée. Les technologies modernes permettent un changement beaucoup plus important à cet égard, pour représenter les dispositifs et leur fonctionnement, par exemple, en termes de réalité virtuelle. Les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique font passer l'automatisation de la commande et la prise de décision à un tout autre niveau avec l'exigence de moins en moins importante d'intervention humaine. En outre, les opérateurs d'usine locaux pourraient être équipés de dispositifs de réalité augmentée, ce qui pourrait faciliter considérablement les tâches de service, ainsi que la maintenance à distance.

Même en ce qui concerne les ressources humaines, la décentralisation de la production apporte un certain avantage. De nombreux fabricants sont confrontés à un manque critique de personnel qualifié, alors que la distribution de la production sur plusieurs sites pourrait contribuer à résoudre ce problème. En fait, nous avons évalué en profondeur la gestion et la coopération au sein d'équipes distribuées pendant la pandémie de COVID-19.

Au-delà des limites de l'usine

Un degré plus élevé de décentralisation de la production ne créerait pas seulement des avantages en situation de crise, comme la pandémie actuelle. Le déploiement de la production dans différentes régions contribuerait également à garantir la fabrication de produits clés en cas de catastrophes naturelles locales, de limitations des transports ou de conflits géopolitiques.

Cela dit, il faut garder à l'esprit que, à lui seul, un degré plus élevé d'automatisation et de décentralisation ne rendrait pas une zone entièrement autosuffisante ou indépendante. En cas de pandémie mondiale, il est généralement extrêmement difficile d'assurer l'approvisionnement en matières premières et autres ressources essentielles à la fabrication, sans parler de la logistique des produits finis, y compris leur transport vers des zones en danger critique. Là encore, cependant, un rayon d'espoir commence à poindre sous la forme de véhicules autonomes et de leur déploiement dans le trafic réel.

Comme on peut le constater, de nombreuses technologies sont déjà disponibles et visent un degré plus élevé de décentralisation de la production, avec beaucoup d'autres en cours de développement. La pandémie actuelle et les énormes investissements réalisés par les pays individuels pour aider à la reprise de leurs économies pourraient représenter une opportunité d'accélérer le processus de décentralisation, afin que nous soyons mieux préparés si d'autres crises similaires se produisent à l'avenir.

Publié 5 octobre 2020


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Directeur de la recherche et du développement, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Production décentralisée : une réponse à la crise et bien plus encore
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose