Loading
Blog | Analyse industrielle
Recent ActivityRecent Activity

Transformation industrielle, le cloud et la périphérie

Les paradigmes de l’edge et du cloud computing sont des technologies complémentaires pour répondre aux besoins des entreprises, aujourd’hui et à l’avenir

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Portrait d’un homme et d’une femme ingénieurs industriels sérieux et matures avec un ordinateur portable dans une usine, en train de travailler

S'adapter à l'industrie 4.0, à la transformation numérique et à l'expérience numérique

L'industrie 4.0 a mis en avant le rôle de la transformation numérique (DX). Utilisé de manière interchangeable avec la notion de quatrième révolution industrielle, l'industrie 4.0 se caractérise par des niveaux d'automatisation plus élevés, l'intégration des mondes physique et numérique via l'IIoT, la production intelligente, les systèmes de commande en boucle fermée et la personnalisation des produits. En bref, l'industrie 4.0 est la transformation numérique de la fabrication dans les industries et les processus de production connexes.

Alors que les entreprises adoptent des initiatives de transformation numérique pour faire évoluer leurs opérations, soutenir les clients et s'adapter à un environnement commercial en mutation, elles réalisent que leur succès dépend fortement de la mise à profit des données industrielles. La transformation industrielle (IX), une approche proactive visant à exploiter les solutions numériques pour améliorer la fabrication discrète, les procédés et la production par lots, ainsi que les opérations d'infrastructure, est un élément important et souvent le plus important d'un programme de transformation numérique.

Les entreprises industrielles fonctionnent généralement de manière distribuée, avec parfois des usines situées dans le monde entier. Un fabricant de taille moyenne a souvent plusieurs modèles de fabrication, des centaines de types d'équipements différents, une grande variété de fournisseurs et des cultures ou nationalités très différentes au sein de la main-d'œuvre. Ainsi, l'IX se traduit également par le déploiement d'une solution sur un réseau complexe et la modification de la solution selon les besoins pour s'adapter aux différences au sein des usines spécifiques.

Alors que les entreprises s'efforcent d'atteindre des objectifs plus larges en matière de convergence IX et IT/OT, elles doivent opérer des changements substantiels dans la manière d'utiliser les paradigmes technologiques dominants, à savoir le cloud computing (plutôt mature à ce stade) et l'edge computing (encore en maturation, avec un fort potentiel). Examinons plus en détail les considérations que les DSI, les directeurs généraux et les administrateurs IT/OT doivent prendre en compte pour atteindre ces objectifs.

Analyse industrielle
Illustration d’analytique industrielle
Analyse industrielle

Des analyses puissantes sont à la base de votre prochaine initiative de transformation. Insufflez de l’intelligence à votre entreprise grâce à des informations exploitables.

En savoir plus

Paradigme du cloud computing

Le paradigme du cloud computing a évolué à partir du modèle de déploiement sur site. Avec le cloud computing, vous pouvez transmettre des données industrielles volumineuses provenant d'usines, d'équipements, de machines, de véhicules, de contrôleurs, etc. vers des applications IT/OT via une connexion Internet, mais les détails de l'infrastructure en coulisses sont cachés à l'utilisateur final.

Grâce à cette approche, le cloud computing offre de nombreux avantages, tels que l'évolutivité, la rentabilité et la simplicité. Vous pouvez augmenter les services cloud selon les besoins et gagner en flexibilité opérationnelle sans investissements importants. Étant donné que la responsabilité de la gestion du logiciel et de l'infrastructure back-end incombe au fournisseur de services cloud, vous pouvez économiser sur les investissements en personnel et en infrastructure. Il est également plus facile d'abstraire la complexité du matériel et de demander des ressources informatiques supplémentaires selon les besoins.

En même temps, un problème des services cloud est qu'ils nécessitent une connexion Internet permanente et ne conviennent pas aux cas d'utilisation industrielle impliquant une connectivité réseau nulle ou intermittente. De plus, le cloud computing est gourmand en bande passante, car de nombreuses données doivent être transmises aux serveurs où le calcul et le stockage ont lieu. Cela peut être assez coûteux dans les scénarios où une grande quantité d'informations est générée, comme dans un environnement industriel. En raison du délai de transmission réseau aller-retour, le temps de réponse de l'application peut prendre de quelques secondes à plusieurs minutes. Cela peut poser problème pour les cas d'utilisation nécessitant un temps de réponse ou une prise de décision quasi en temps réel. Ainsi, le cloud computing ne peut pas être la seule réponse à tous les cas d'utilisation IX. 

Edge computing

C'est là qu'intervient le paradigme de l'edge computing. Le changement consiste à placer les ressources informatiques plus près de l'utilisateur ou du dispositif, à la « périphérie » du réseau, plutôt que dans un centre de données cloud hyperscale qui peut se trouver à plusieurs kilomètres dans le « cœur » du réseau. L'approche périphérique met l'accent sur la réduction de la latence et fournit un traitement plus important des données à proximité de la source, éliminant ainsi de nombreux allers-retours de données.

Ainsi, le modèle d'edge computing est utile pour les cas d'utilisation qui impliquent des applications sensibles au temps et intensives en données. Ces applications peuvent offrir des performances quasi en temps réel en rapprochant les ressources de calcul de la source de génération des données. De plus, ces applications permettent d'éviter la surcharge du réseau de retour en traitant davantage de données localement et en étant sélectif quant à la quantité et à la fréquence des données envoyées au cloud. En gardant les données localement, vous obtenez également une meilleure sécurité, confidentialité et souveraineté des données.

IDC, un cabinet d'analystes réputé, voit un fort potentiel dans les solutions en périphérie, car elles attirent l'attention des dirigeants. Selon une enquête d'IDC, 73 % des décideurs informatiques et métiers de haut niveau considèrent la périphérie comme un investissement stratégique[1]. Ces entreprises voient la périphérie comme un moyen d'accroître la productivité et d'améliorer la sécurité, ce qui conduit à une prise de décision plus rapide et plus éclairée. IDC prévoit également qu'en 2023, plus de 50 % des nouvelles infrastructures informatiques d'entreprise seront déployées en périphérie plutôt que dans l'infrastructure d'entreprise ; d'ici 2024, le nombre d'applications en périphérie augmentera de 800 %[2].

Alors que le paradigme de l'edge computing évolue et suscite de plus en plus d'intérêt, il impacte l'écosystème numérique dans les applications de processus discrets et continus, et permet aux entreprises de fabrication de se concentrer sur les résultats axés sur la production. Les entreprises exploitent l'edge computing sur les actifs, les machines et les lignes de production pour améliorer la fiabilité de l'usine et le taux de rendement synthétique grâce à des applications telles que IHM/SCADA, l'analyse des machines et la performance des actifs.  

Cloud versus Edge computing

Alors, que faire à partir de là ? Quel paradigme informatique est le mieux adapté à vos initiatives IX ?

Le scénario industriel le plus probable est qu'une application OT ne réside pas uniquement en périphérie, mais qu'elle doit également communiquer et interagir avec d'autres charges de travail dans le cloud ou sur site. C'est ce que confirme une enquête antérieure d'Automation World, qui révèle que les fabricants adoptent une approche intermédiaire en ne choisissant généralement pas entre les paradigmes informatiques[3]. Au lieu de cela, ils déploient une gamme de technologies cloud et périphériques en fonction de leurs cas d'utilisation métier spécifiques et exploitent finalement les paradigmes comme complémentaires. La clé, selon l'expérience des praticiens, est de cartographier une architecture et une stratégie conçues pour englober les deux paradigmes.

Les architectes système qui s'adaptent aux deux paradigmes pour le meilleur avantage du système global créeront de la valeur pour leurs organisations. Ils intégreront la flexibilité dans l'architecture afin que les données qui vont dans le cloud puissent un jour être exploitées sur site également. L'architecture globale devra englober les architectures de périphérie et de cloud afin qu'elles puissent bien fonctionner ensemble pour les besoins futurs de l'entreprise.

Conclusion

Avec les déploiements de la périphérie au cloud qui deviennent de plus en plus la norme, les organisations industrielles doivent cesser de se demander où déployer les données et les applications, et se concentrer plutôt sur les besoins commerciaux sous-jacents. Les responsables IX doivent prendre en compte les exigences en matière de coûts, de sécurité, de latence et de connexion Internet fiable, puis choisir entre la périphérie ou le cloud.

En résumé, l'edge computing et le cloud computing ne sont pas des technologies concurrentes. Elles répondent simplement à des besoins différents. Le cloud computing est adapté aux applications évolutives à la demande qui doivent être déployées ou arrêtées. L'edge computing est idéal pour les applications de réponse en temps réel qui génèrent beaucoup de données. En bref, le cloud et l'edge computing ont tous deux leurs cas d'utilisation et doivent être choisis en fonction de l'application en question.

 

[1] Source: « Edge Computing Solutions Powering the Fourth Industrial Revolution », par IDC, sponsorisé par Lumen et Intel, basé sur une enquête auprès de 802 décideurs dans le monde

[2] Source: The Impact of the Edge on the Future of Enterprises par IDC, sponsorisé par Akamai Technologies

[3] https://www.automationworld.com/process/iiot/article/21952832/pandemic-accelerates-edgetocloud-digital-transformation   

Publié 22 juillet 2022

Sujets: Logiciel de fabrication cloud FactoryTalk Edge

Gaurav Verma
Gaurav Verma
Senior Manager, Software Solutions Marketing, Rockwell Automation
Gaurav evangelizes DX software solutions at Rockwell Automation via compelling messaging, launches & sales narratives to grow customers. An MBA from University of Michigan, he brings 23+ years of experience in enterprise B2B across Analytics, AI/ML, Retail, Field Service, & Mobile.
Contact:
EmailEmail
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Transformation industrielle, le cloud et la périphérie
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose