Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Faire des leçons de la COVID-19 un Catalyst de changement durable dans l'industrie manufacturière britannique

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Faire des leçons de la COVID-19 un Catalyst de changement durable dans l'industrie manufacturière britannique hero image

Souvent, c'est dans les moments d'adversité que nous assistons aux plus grandes démonstrations de force. Malgré l'environnement difficile et incertain qui a émergé des événements de cette année, j'ai été encouragé de voir l'industrie manufacturière britannique relever les défis de front et faire preuve d'un grand esprit d'entreprise.

Alors que l'économie et notre vie quotidienne retrouvent une certaine normalité, la priorité pour les leaders de la fabrication du pays est désormais de réfléchir aux enseignements des derniers mois et de les utiliser comme un Catalyst pour apporter des changements durables à leur entreprise.

 

A Catalyst for Change

L'interaction entre les avancées technologiques et leur impact sur les opérations commerciales a été constante au fil des ans. Ce qui est peut-être moins évident, c'est que la technologie peut parfois exister pendant des années avant que les entreprises ne trouvent une application claire et précieuse. Nous avons observé cela ces derniers mois avec l'adoption de la vidéoconférence et des logiciels de messagerie d'équipe, non seulement comme moyen de rester connecté sur les projets de travail, mais aussi pour établir des relations et renforcer le moral de l'équipe.

Ces capacités existent depuis plus d'une décennie, mais ce n'est qu'en temps de nécessité que les comportements ont évolué vers une adoption totale de telles applications.

Et ce ne sont pas seulement les technologies de communication qui ont fait un grand pas en avant en matière d'adoption. La pandémie a ouvert les yeux de la direction sur le fait qu'elle et ses équipes pouvaient être beaucoup plus efficaces en utilisant les dernières technologies, et a incité à une plus grande réflexion sur la mesure dans laquelle ce changement perdurera après la COVID-19.

J'ai noté plusieurs domaines dans lesquels les changements opérationnels ont eu un impact commercial considérable et nous donnent une indication des forces qui peuvent contribuer à façonner l'avenir de la fabrication au Royaume-Uni :

 

1. Meilleure utilisation du capital humain

La pandémie a mis en évidence le fait que, même si les personnes ne peuvent pas toujours être physiquement présentes sur site, il est toujours essentiel d'avoir accès aux connaissances et aux compétences au moment où elles sont nécessaires. 

Alors que les mesures de distanciation sociale restent en vigueur et que le personnel clé, comme les ingénieurs dotés de compétences spécifiques ou très demandées, réfléchit à deux fois avant de parcourir de longues distances, il est extrêmement important de pouvoir capter et appliquer leurs connaissances expertes.

 

2. Chaîne logistique et opérations de production plus efficaces et plus robustes

L'incertitude de la situation liée à la COVID-19 a mis en évidence la nécessité d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la chaîne logistique. De plus, la capacité à livrer dans des situations difficiles a été une occasion pour les fournisseurs solides de vraiment briller.

Pour les entreprises qui ont rencontré des difficultés, que ce soit au sein de leurs usines ou dans leur chaîne logistique, le sentiment des clients et des actionnaires a généralement été compréhensif. Cependant, si nous rencontrons une situation similaire à l'avenir et que ces fabricants ne sont pas suffisamment préparés à agir, cela soulèvera des questions sur les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas de procédures adéquates de continuité des activités et d'atténuation des risques en place.

La transparence de bout en bout, jusqu'au niveau des composants, sera essentielle pour les capacités à venir.

 

3. Explorer de nouvelles capacités technologiques pour améliorer la rapidité et l'agilité

L'un des avantages de la situation liée à la COVID-19 a été de mettre en évidence le pouvoir de la rapidité et de la flexibilité. Les fabricants doivent être capables de s'adapter aux situations difficiles, que les contraintes soient sanitaires, géopolitiques ou qu'il s'agisse de tout autre événement imprévisible, et de basculer la production là où elle est le plus nécessaire.

La situation des derniers mois a ouvert les esprits à la disponibilité des technologies connectées, telles que la réalité augmentée (AR), les lunettes intelligentes et l'assistance à distance, qui peuvent être utilisées pour améliorer leurs processus de production. Ces technologies peuvent généralement être installées dans le cadre de leurs systèmes, en tant que couche distincte de leur équipement opérationnel, ce qui permet de les utiliser de manière plus intelligente et rentable.

Il y a cinq ou dix ans, les technologies permettant aux fabricants d'accéder à des informations en temps réel depuis des sites distants et de prendre des décisions sur la manière d'appliquer leurs ressources n'étaient pas possibles, mais elles le sont aujourd'hui, et c'est dans des circonstances difficiles que leur valeur a vraiment été démontrée.

 

Un avenir plus fort

Pendant longtemps, la numérisation a été perçue comme un objectif lointain vers lequel les entreprises devaient tendre. Après la COVID-19, elle sera perçue comme une nécessité. Les défis des derniers mois ont ouvert les yeux des fabricants sur l'automatisation et la numérisation en tant que moteurs clés pour leur activité spécifique et leur approche de la transformation.

Travailler avec une entreprise comme Rockwell Automation peut vous aider à définir vos besoins les plus urgents et à façonner votre technologie pour soutenir ces capacités.

Alors que nous sortons du confinement, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Mais, en tant que pays manufacturier, le Royaume-Uni est bien placé pour faire face à l'incertitude si nous tirons les leçons de l'expérience de la COVID-19 pour créer un changement durable qui nous prépare à un avenir plus robuste.

Publié 31 août 2020

Sujets: Management Perspectives

Phil Hadfield
Phil Hadfield
Directeur national Royaume-Uni, Rockwell Automation
Phil a rejoint Rockwell Automation en 2005 et possède plus de 20 ans d'expérience dans la vente d'automatisation dans de nombreux secteurs. Il supervise la croissance continue des produits, solutions et services de Rockwell Automation au Royaume-Uni, et dirige l'expansion continue des principes de The Connected Enterprise qui aident les clients à étendre les possibilités humaines à l'ère de l'industrie 4.0. En tant qu'ambassadeur STEM enregistré, Phil est passionné par l'inspiration de la prochaine génération d'ingénieurs, et a récemment été engagé dans un rôle stratégique à travers EMEA en lien avec l'investissement de l'entreprise dans PTC.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Un Catalyst pour un changement durable dans l'industrie manufacturière britannique
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose