Fonctionnalité de la station de travail
La station de travail de démonstration GuardLogix® et ControlLogix® Performance fournit une plate-forme compacte pour démontrer les technologies Integrated Architecture® avancées, notamment la commande standard et de sécurité, les E/S distribuées, la mise en réseau industriel, les interfaces opérateur et les applications d'automate hautes performances. Conçue pour les démonstrations aux distributeurs, les évaluations des clients et la formation technique, la station de travail permet aux utilisateurs d'explorer les solutions d'automatisation intégrée à l'aide du matériel Rockwell Automation de pointe.