Découvrez les faits marquants
Les fabricants des sciences de la vie sont confrontés à des attentes réglementaires croissantes en matière de cybersécurité, d’intégrité des données, de documents numériques, de gouvernance de l’IA et de surveillance continue de la qualité, ce qui rend la transparence, la traçabilité et le contrôle plus importants que jamais. Dans le même temps, ces capacités deviennent des leviers essentiels pour les entreprises, et les leaders du secteur investissent dans la transformation numérique pour renforcer la qualité, améliorer la performance opérationnelle et naviguer dans un environnement commercial de plus en plus complexe.
La complexité s'accroît face à des défis tels que la gestion des équipements obsolètes et des silos de données, l'adaptation à des chaînes d'approvisionnement mondiales en mutation, avec une demande et des politiques commerciales fluctuantes, la prise en charge d'une gamme élargie de modèles de production (allant de la médecine de précision pour un patient unique aux thérapies à grand volume comme les GLP-1) et la réponse à l'adoption croissante de technologies médicales connectées et personnalisées. Ces tendances, ainsi que l’augmentation des capacités et les investissements dans de nouvelles installations de production, accroissent le besoin d’opérations de fabrication plus connectées, résilientes et évolutives.
Ce rapport examine les facteurs qui influencent cette transition. Combinant les enseignements issus de la recherche « Situation de la Fabrication Intelligente » de Rockwell Automation avec les tendances plus générales qui influencent le secteur des sciences de la vie, ce document explore comment les fabricants se préparent à un avenir où la maturité numérique, la résilience face aux cybermenaces et la préparation à l’IA deviennent des éléments essentiels du succès à long terme.
Les progrès sont réels, mais des obstacles à la préparation subsistent.
Où en sont les fabricants des sciences de la vie aujourd'hui ?
Selon les organisations des sciences de la vie interrogées
90 %
pensent que la transformation numérique est nécessaire
58 %
technologies de fabrication intelligente déjà déployées
64 %
prévoient d’étendre l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique au cours des 12 prochains mois
BATIR LA FONDATION NUMÉRIQUE NÉCESSAIRE À UNE PRÉPARATION CONTINUE
Télécharger le rapport
Alors que les fabricants évaluent les domaines où la technologie peut avoir le plus grand impact sur leur activité, les priorités se concentrent de plus en plus sur les capacités qui améliorent la performance opérationnelle tout en soutenant la préparation à long terme.
Découvrez les investissements technologiques qui devraient avoir le plus grand impact en téléchargeant le rapport.
Êtes-vous prêt à vous lancer ?
Utilisez ces données pour renforcer votre préparation numérique, hiérarchiser vos investissements et améliorer vos performances opérationnelles. Nos experts se tiennent à votre disposition.