Utilisation des voyants d’état pour le dépannage
Les modules PointMax I/O utilisent les voyants d’état suivants :
- Voyant d’alimentation SA : Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
- Voyant d’état du module : Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
- Voyant d'état de la voie : Ce voyant fonctionne différemment selon le type de module utilisé.
Fournir une réponse