Utilisation des voyants d’état pour le dépannage
Les modules PointMax I/O utilisent les voyants d’état suivants :
- Voyant d’alimentation utilisateur - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
- Voyant d’état du module - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
- Voyant d’état de la voie - Ce voyant fonctionne différemment selon le type de module utilisé.
Fournir une réponse