- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Créer un NetLogic UIPopulator
Créez un NetLogic qui crée automatiquement des éléments d’interface utilisateur en fonction des propriétés des objets Modèle.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour créer le NetLogic UIPopulator
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surDispositionVerticale1et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le NetLogic, sélectionnezet saisissezUIPopulator.
- Double-cliquez sur NetLogic.L'éditeur de code externe s'ouvre.
- Dans l’éditeur de code, remplacez le code existant par le code suivant :using System.Linq; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; public class UIPopulator : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Get the Model variable of the ListBox modelObjectVariable = LogicObject.Get<IUAVariable>("ModelObject"); // Subscribe to the VariableChange event modelObjectVariable.VariableChange += ModelObjectVariable_VariableChange; // Build the UI based on the selected item BuildUI(modelObjectVariable.Value); } private void ModelObjectVariable_VariableChange(object sender, VariableChangeEventArgs e) { // Every time the ModelObject variable changes, rebuild the UI BuildUI(e.NewValue); } public override void Stop() { // Destroy the variable change event modelObjectVariable.VariableChange -= ModelObjectVariable_VariableChange; } private void BuildUI(NodeId modelObjectNodeId) { // Get the VerticalContainer that will hold the UI elements var verticalContainer = (ColumnLayout)Owner; // Get the ModelObject of the VerticalLayout from the NodeId var modelObject = InformationModel.Get(modelObjectNodeId); // Clear all the children of the VerticalContainer foreach (var child in verticalContainer.Children.OfType<Item>()) { child.Delete(); } // Create the UI elements based on the DataType of the children of the ModelObject foreach (var objectProperty in modelObject.Children.OfType<IUAVariable>()) { Item uiObject; if (objectProperty.DataType == OpcUa.DataTypes.Boolean) uiObject = MakeSwitch(objectProperty); else if (objectProperty.DataType == OpcUa.DataTypes.String) uiObject = MakeTextBox(objectProperty); else if (objectProperty.DataType == OpcUa.DataTypes.Int32) uiObject = MakeLinearGauge(objectProperty); else if (objectProperty.DataType == OpcUa.DataTypes.Float) uiObject = MakeCircularGauge(objectProperty); else if (objectProperty.DataType == FTOptix.Core.DataTypes.ResourceUri) uiObject = MakeImage(objectProperty); else uiObject = MakeTextBox(objectProperty); // Add the UI element to the VerticalContainer if (uiObject != null) verticalContainer.Add(uiObject); } } private static Panel MakeBaseContainer(IUAVariable variable) { // Create a Panel to hold the UI element var container = InformationModel.MakeObject<Panel>("ControlContainer"); container.Height = 50; container.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Stretch; // Create a Label to show the name of the variable var label = InformationModel.MakeObject<Label>("Label"); label.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; label.LeftMargin = 20; label.Text = variable.BrowseName; // Add the Label to the Panel container.Add(label); return container; } private static Item MakeSwitch(IUAVariable variable) { // Create a base container var container = MakeBaseContainer(variable); var mySwitch = InformationModel.MakeObject<Switch>("Switch"); mySwitch.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right; mySwitch.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; mySwitch.RightMargin = 40; // Bind the Checked property of the Switch to the variable MakeDataBind(mySwitch.Children.Get<IUAVariable>("Checked"), variable); // Add the Switch to the container container.Add(mySwitch); return container; } private static Item MakeTextBox(IUAVariable variable) { // Create a base container var container = MakeBaseContainer(variable); var textBox = InformationModel.MakeObject<TextBox>("TextBox"); textBox.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right; textBox.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; textBox.RightMargin = 40; // Bind the Text property of the TextBox to the variable MakeDataBind(textBox.Children.Get<IUAVariable>("Text"), variable); // Add the TextBox to the container container.Add(textBox); return container; } private static Item MakeCircularGauge(IUAVariable variable) { // Create a base container var container = MakeBaseContainer(variable); container.Height = 180; // Create a CircularGauge var circularGauge = InformationModel.MakeObject<CircularGauge>("CircularGauge"); circularGauge.Width = 140; circularGauge.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right; circularGauge.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch; circularGauge.RightMargin = 40; circularGauge.TopMargin = 20; // Bind the Value property of the CircularGauge to the variable MakeDataBind(circularGauge.Children.Get<IUAVariable>("Value"), variable); // Add the CircularGauge to the container container.Add(circularGauge); return container; } private static Item MakeLinearGauge(IUAVariable variable) { // Create a base container var container = MakeBaseContainer(variable); container.Height = 150; // Create a LinearGauge var linearGauge = InformationModel.MakeObject<LinearGauge>("LinearGauge"); linearGauge.Width = 140; linearGauge.Height = 35; linearGauge.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right; linearGauge.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; linearGauge.RightMargin = 40; linearGauge.TopMargin = 20; // Bind the Value property of the LinearGauge to the variable MakeDataBind(linearGauge.Children.Get<IUAVariable>("Value"), variable); // Add the LinearGauge to the container container.Add(linearGauge); return container; } private static Item MakeImage(IUAVariable variable) { // Create the image object var image = InformationModel.MakeObject<Image>("Image"); image.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center; image.Width = 100; image.Height = 100; image.TopMargin = 20; image.BottomMargin = 20; // Set the path property of the image object image.Path = new FTOptix.Core.ResourceUri(variable.Value); return image; } private static void MakeDataBind(IUAVariable property, IUAVariable targetVariable) { // Set the DynamicLink to a variable as ReadWrite property.SetDynamicLink(targetVariable, FTOptix.CoreBase.DynamicLinkMode.ReadWrite); } private IUAVariable modelObjectVariable; }
- Enregistrez le code.
Fournir une réponse