Déboguer un NetLogic à distance avec Visual Studio
Avec
Visual Studio®
, vous pouvez déboguer à distance un NetLogic d’exécution sur les systèmes Windows.
CONSEIL:
Le débogage à distance n’est pas possible sur les IHM pour des raisons de sécurité. Pour plus d’informations sur le débogage à distance, consultez Déboguer à distance - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Conditions préalables
- Sur la machine de développement, téléchargezVisual Studioet définissez-le comme éditeur de code par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Vérifiez que la machine cible et la machine de développement sont connectées au même réseau.
- Pour déboguer à distance un NetLogic d’exécution
- Configurez la machine Windows distante comme cible dansFactoryTalk Optix Studio. Consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
- Arrêtez le processus de débogage, modifiez le code et répétez la procédure.CONSEIL: Pour arrêter le processus de débogage à distance, fermez l'application de bureau Débogueur distant ou arrêtez le débogage dansVisual Studio.
Fournir une réponse