Alias intégrés
Les alias intégrés incluent les alias Fenêtre, SchémaDeRecette et Session.
Alias Fenêtre
Vous pouvez utiliser l’alias pour faire référence aux propriétés de la fenêtre d’application et aux objets graphiques présents dans cette fenêtre.
Alias SchémaDeRecette
Lors de la conception, le nœud racine du projet contient un alias pour chaque instance
SchémaDeRecette
dans le projet. Cet alias a le même nom que l’objet SchémaDeRecette
associé. Le projet contient également un objet Chargeurs de panneau
. Accédez aux alias SchémaDeRecette
depuis n’importe quel nœud ayant le même BrowseName que les objets correspondants dans le projet. Par exemple, un alias ChargeurDePanneau1
est généré pour un objet ChargeurDePanneau1
.
CONSEIL:
Les alias des objets
Schéma de recette
sont créés dans le nœud racine du projet.Alias de session
L’alias pointe vers le nœud
Session
qui n’existe qu’au moment de l’exécution. Cet alias contient plusieurs nœuds qui ont des valeurs basées sur les paramètres régionaux de l'utilisateur et de la session. Lors de la conception, cet alias est toujours disponible pour les objets graphiques et les types.alias de fenêtre
alias schémaderecette
alias de session
alias par défaut
Fournir une réponse