Configurer des types de panneau
Configurez des types de panneaux afin de distribuer les éléments d’interface sur plusieurs pages de l’application.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris surDossier1, sélectionnez et saisissezPages
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surPageset sélectionnez .Panneau1 (type)s’affiche sousPages.
- Passez le curseur de la souris surPanneau1 (type), sélectionnez et saisissezPage.
- DéfinissezLargeursur1060etHauteursur500.
- DéfinissezMarge gaucheetMarge droitesur10.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surPageset sélectionnez à quatre reprises.Page1 (type),Page2 (type),Page3 (type)etPage4 (type)sont créés. ChaquePage# (type)hérite ses propriétés dePage (type).CONSEIL: Créez des interfaces utilisateur cohérentes en héritant des propriétés des types d’objets parents. Par exemple, si vous souhaitez modifier les marges dePage1 (type),Page2 (type),Page3 (type)etPage4 (type), modifiez les propriétés de marge dePage (type). La modification se propagera sur chaquePage# (type).
Fournir une réponse