Types de méthode d’exécution

Les méthodes sont exécutées lors de l’exécution lorsqu’un événement se produit.

Méthodes d’exécution locales

Les méthodes locales sont exposées par des objets de projet, notamment :
  • Alarmes
  • Enregistreurs
  • Bases de données
  • Objets graphiques
Par exemple, les objets
Vidéo
exposent la méthode
Lancer
qui démarre la lecture d’une vidéo.

Méthodes d’exécution globales

Les méthodes globales sont exposées indépendamment du nœud sélectionné. Les méthodes globales sont divisées en différentes catégories :
  • Commandes de variable
  • Commandes de base
  • Commandes d'alarme
  • Commandes d'interface utilisateur
  • Commandes de recette
Par exemple, la méthode
Acquitter toutes
acquitte toutes les alarmes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.