Informations importantes sur l’utilisateur
Lisez ce document et les documents répertoriés dans la section des ressources supplémentaires concernant l’installation, la configuration et l’opération de cet équipement avant d’installer, de configurer, d’utiliser ou d’entretenir ce produit. Les utilisateurs sont tenus de se familiariser avec les instructions d’installation et de câblage en plus de connaître les exigences de tous les codes, lois et normes applicables.
Les activités, notamment l’installation, les réglages, la mise en service, l’utilisation, le montage, le démontage et la maintenance, doivent être effectuées par du personnel dûment formé, conformément au code de pratique en vigueur.
Si cet équipement est utilisé d’une manière autre que celle spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être compromise.
Rockwell Automation, Inc. ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects ou consécutifs résultant de l’utilisation ou de l’application de cet équipement.
Les exemples et diagrammes se trouvant dans ce manuel sont uniquement inclus à des fins d’illustration. En raison des nombreuses variables et conditions associées à une installation spécifique, Rockwell Automation, Inc. ne peut pas assumer la responsabilité d’une utilisation réelle basée sur les exemples et les diagrammes.
Rockwell Automation, Inc. n’assume aucune responsabilité en matière de brevet concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
La reproduction de tout ou partie du contenu de ce manuel sans l’autorisation écrite de Rockwell Automation, Inc. est interdite.
Lorsque nécessaire, nous utilisons des remarques dans ce manuel pour attirer votre attention sur les éléments de sécurité à prendre en compte.
AVERTISSEMENT:
Indique des informations sur les pratiques ou circonstances susceptibles de provoquer une explosion dans un environnement dangereux, pouvant entraîner des blessures ou la mort, des dégâts matériels ou des pertes économiques.
ATTENTION:
Indique des informations sur les pratiques ou circonstances susceptibles d’entraîner des blessures ou la mort, des dégâts matériels ou des pertes économiques. La mention Attention vous aide à identifier ou éviter un danger, et à en connaître les conséquences.
IMPORTANT:
Identifie les informations essentielles à l’utilisation et à la compréhension du produit.
Des étiquettes peuvent également être apposées sur ou à l’intérieur de l’équipement pour fournir des précautions spécifiques.
RISQUE D’ÉLECTROCUTION : | Des étiquettes peuvent être apposées sur ou à l’intérieur de l’équipement, par exemple sur un variateur ou un moteur, afin d’avertir les personnes de la présence possible d’une tension dangereuse. |
RISQUE DE BRÛLURE : | Des étiquettes peuvent être apposées sur ou à l’intérieur de l’équipement, par exemple sur un variateur ou un moteur, afin d’avertir les personnes que les surfaces peuvent atteindre des températures dangereuses. |
RISQUE D’ARC ÉLECTRIQUE : | Des étiquettes peuvent être apposées sur ou à l’intérieur de l’équipement, par exemple sur un centre de contrôle de moteur, afin d’avertir les personnes d’un risque d’arc électrique. Un arc électrique causera des blessures graves ou la mort. Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat. Respectez TOUTES les obligations réglementaires relatives aux pratiques de travail sûres et à l’équipement de protection individuelle (EPI). |
Rockwell Automation
reconnaît que certains termes utilisés dans notre industrie et dans cette publication ne sont pas en accord avec le mouvement en faveur d’un langage inclusif dans la technologie. Nous coopérons de façon proactive avec nos pairs du secteur afin de trouver des alternatives à de tels termes et apporter des modifications à nos produits et à notre contenu. Veuillez excuser l’utilisation de ces termes dans notre contenu pendant la mise en œuvre de ces modifications.Fournir une réponse