Date et heure
Configuration de la date et de l’heure.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Mode de synchronisation temporelle | SynchronizationMode | Mode de réglage temporel (Manuel = Réglage manuel par l'utilisateur, Auto = Réglage automatique par le serveur NTP). | |
Serveur NTP distant | RemoteNTPServer | Adresse IP du serveur NTP distant qui fournit l'heure en mode de synchronisation automatique. | |
Interfaces du serveur NTP local | LocalNTPServerInterfaces | Permet au dispositif de servir de serveur NTP local en utilisant l'interface spécifiée (WAN ou LAN). |
Fournir une réponse