Renommer un contrôleur

Utilisez le volet
Propriétés
pour renommer un contrôleur.
Les conventions de dénomination sont les suivantes :
  • Le nom peut contenir jusqu’à 32 caractères.
  • Le nom doit ne doit contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement.
  • Le nom ne peut pas se terminer par un trait de soulignement ou contenir des traits de soulignement consécutifs.
Pour renommer un contrôleur
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , sélectionnez le contrôleur.
    Le volet
    Propriétés
    affiche le nom du contrôleur et l’ID du catalogue.
  2. Dans le volet
    Propriétés
    , saisissez le nouveau nom.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal