Supprimer un contrôleur
Lorsqu’un contrôleur est supprimé d’un projet, l’action est irréversible. Tous les programmes logiques, toutes les variables et tous les blocs de fonctions définis par l’utilisateur associés au contrôleur sont supprimés.
Pour supprimer un contrôleur
- OuvrezSupprimer des appareilsen procédant comme suit :
- Dans l’Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit sur le contrôleur, puis sélectionnezSupprimer.
- Dans l’Organisateur de projets, sélectionnez le nœud du contrôleur, puis sélectionnez
. - Dans l’Organisateur de projets, sélectionnez le contrôleur, puis sélectionnez la toucheSupprimer.
- DansSupprimer les appareils, sélectionnezSupprimer.
Fournir une réponse