Enregistrement d'une copie du projet en cours

Utilisez
Enregistrer sous
pour enregistrer une copie du projet en cours avec un nom de projet différent dans le dossier FTDW dans Documents.
Pour enregistrer une copie du projet en cours
  1. Dans la barre de menu, sélectionnez
    Fichier
    Enregistrer sous
    .
  2. Dans
    Enregistrer sous
    , entrez le nom du projet, puis sélectionnez
    Créer
    .
    CONSEIL:
    Les conventions de dénomination sont les suivantes :
    • Le nom du projet peut contenir jusqu’à 40 caractères.
    • Le nom du projet ne doit contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement.
    • Le nom du projet ne peut pas se terminer par un trait de soulignement ou contenir des traits de soulignement consécutifs.
    • Le nom du projet ne peut pas être un noms réservés de Windows ou du Disk Operating System, par ex. « nul », « aux », « con », « com1 » et « lpt1 », ne peuvent pas être attribués aux projets.
Après avoir enregistré une copie du projet en cours, le projet d’origine est fermé et le nouveau projet s’ouvre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal