Ajouter une interruption

Utilisez la boîte de dialogue
Nouvelle interruption
pour créer des interruptions pour les programmes du contrôleur
Micro800
. Les types d'interruption disponibles dépendent de la sélection du contrôleur. Lorsque vous ajoutez, configurez ou supprimez des interruptions, le contrôleur doit être hors ligne.
Utilisez les interruptions pour :
  • Définir les intervalles entre les exécutions de sous-routines de langage à relais.
  • Forcer des fonctions d'interruption utilisateur afin de démarrer sans utiliser la logique à relais.
  • Autoriser ou interdire les dépassements et soupassements pour les interruptions de compteur haute vitesse (HSC).
  • Autoriser ou interdire les valeurs prédéfinies hautes et basses pour les interruptions HSC.
Conditions préalables
  • Créez un projet de contrôleur
    Micro800
    .
  • Le contrôleur est hors ligne.
Pour ajouter une interruption
  1. Dans l'
    Organisateur de projets
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Programmes
    , puis sélectionnez
    Nouvelle interruptions
    .
  2. Dans
    Nouvelle interruption
    , procédez comme suit :
    1. Dans la zone
      Nom
      , saisissez le nom de l’interruption.
    2. Dans la liste
      Type
      , sélectionnez un type d’interruption.
    3. Dans la liste
      ID
      , sélectionnez un identificateur pour l'interruption.
    4. Dans la liste
      Type de programme
      , sélectionnez le type de programme dans le projet pour l’utilisation de l’interruption.
  3. Sélectionnez les paramètres pour le type d'interruption.
  4. Sélectionnez
    Créer
    .
    CONSEIL:
    • Pour supprimer une interruption, cliquez avec le bouton droit sur l’interruption, puis sélectionnez
      Supprimer
      dans l'
      Organisateur de projets
      .
    • Pour modifier une interruption ajoutée, dans l'
      Organisateur de projets
      , sélectionnez l’interruption, puis modifiez les propriétés dans le volet
      Propriétés
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal