Ajout d'une fonction définie par l'utilisateur
Utilisez le nœud
Fonctions définies par l’utilisateur
dans l’Organisateur de projets
pour créer des programmes logiques pour des projets de contrôleur.Les fonctions définies par l’utilisateur (UDF) définissent un simple calcul qui requiert une seule sortie. Une fois qu’une UDF est créée, elle est ajoutée à l’élément de bloc d’instruction et peut être réutilisée comme un autre bloc de fonctions dans
FactoryTalk Design Workbench
.
CONSEIL:
Les paramètres d'entrée UDF prennent en charge les types de données structurés et de tableau. Les paramètres de sortie UDF ne prennent en charge que les types de données simples.
Créez des UDF dans les langages de programmation suivants :
- Diagramme de bloc de fonctions (FBD)
- Schéma à relais (LD)
- Texte structuré (ST)
Pour ajouter une fonction définie par l'utilisateur
- Dans l'Organisateur de projet, développezRessources.
- Cliquez avec le bouton droit surFonctions définies par l’utilisateur, puis sélectionnezNouvelle fonction définie par l'utilisateur.
- DansNouvelles fonctions définies par l’utilisateur, saisissez le nom de l’UDF, sélectionnez le type de l’UDF, puis saisissez la description selon vos besoins.
- SélectionnezCréer.
Fournir une réponse