Réinitialisation de la valeur initiale d'un bloc de fonctions défini par l'utilisateur
Lorsque la définition d'un bloc de fonctions défini par l'utilisateur (UDFB) change, réinitialisez les valeurs initiales des paramètres. Utilisez
Définir les valeurs initiales des instances
pour mettre à jour toutes les instances ou celles sélectionnées.Lorsqu’une instance d’UDFB est créée, elle hérite des valeurs initiales par défaut de la définition UDFB actuelle.
Pour les projets dans
FactoryTalk Design Workbench
, la définition d’UDFB doit être la même pour toutes les instances existantes afin que le processus d'assemblage se termine. Les valeurs des paramètres UDFB changent lorsque :- De nouveaux paramètres sont créés.
- La valeur initiale des paramètres existants change.
- Le type de données des paramètres change.
- Le nom des paramètres change.
Pour réinitialiser la valeur initiale d’un UDFB
- Dans l’Organisateur de projets, accédez à .
- Sous<UDFB-name>, double-cliquez surVariables locales.
- Dans la colonneValeur initialede la grille des variables, entrez la nouvelle valeur initiale, puis sélectionnezEntrée.
- SélectionnezDéfinir la valeur initiale des instances.
- DansDéfinir les valeurs initiales des instances, sélectionnez les instances de l’UDFB à réinitialiser.
- SélectionnezDéfinir.
Fournir une réponse