Ouvrir la logique UDFB et afficher ses instances

Utilisez le menu contextuel
Ouvrir la logique d’instruction
pour ouvrir un bloc de fonctions défini par l’utilisateur (User-Defined Function Block, UDFB) ou une fonction définie par l’utilisateur (User-Defined Function, UDF) appelée par le programme en cours.
Lorsque le contrôleur est connecté, si l’UDFB est appelé plusieurs fois, une liste des instances s’affiche. Sélectionnez une instance pour l’ouvrir dans l'éditeur de programmation.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est en ligne.
Pour ouvrir la logique UDFB et afficher ses instances
  1. Ouvrez le programme appelant l’UDFB.
  2. Dans l’éditeur de programmation, cliquez avec le bouton droit sur l’UDFB, puis sélectionnez
    Ouvrir la logique d’instruction
    .
    L’UDFB s’ouvre dans l’éditeur de programmation.
  3. (Facultatif) Dans la liste des instances UDFB, sélectionnez une instance pour l’ouvrir dans l’éditeur de programmation.
    Liste des instances UDFB/UDF
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal