Ajout de paramètres à un bloc de fonctions défini par l'utilisateur
Utilisez la fenêtre
Paramètres
pour ajouter et modifier des paramètres et des variables locales pour les blocs de fonctions définis par l’utilisateur (UDFB).La fenêtre
Paramètres
fournit un affichage graphique des paramètres et des variables locales.Les règles pour les noms et paramètres d’UDFB sont les suivantes :
- Le nom d’un UDFB peut contenir jusqu’à 128 caractères.
- Un UDFB peut contenir jusqu’à 128 paramètres.
- Un UDFB ne peut pas comporter plus de 20 paramètres d'entrée ou 20 paramètres de sortie.
Pour ajouter des paramètres à un UDFB
- Dans l’Organisateur de projets, accédez à .
- Cliquez avec le bouton droit sur<UDFB-name>, puis sélectionnezParamètres.
- DansParamètres <UDFB-name>, sélectionnez l'une des opérations suivantes :
- Nouvelle entrée
- Nouvelle sortie
- Spécifiez le nom, le type de données, la dimension et le commentaire du paramètre, si nécessaire.
- (Facultatif) SélectionnezDéplacer vers le hautouDéplacer vers le baspour modifier l’ordre des paramètres.
- SélectionnezOK.CONSEIL: Pour supprimer un paramètre, sélectionnez le paramètre, puisSupprimer le paramètre.
Fournir une réponse