Ajouter des commentaires

Lorsque vous créez des blocs de fonctions définis par l'utilisateur, vous pouvez ajouter des commentaires sur la fonctionnalité définie dans le bloc de fonctions. Les commentaires sont utilisés à des fins de documentation et ne sont pas traités par le programme.
Pour ajouter des commentaires
  • Pour ajouter des commentaires à un programme de schéma à relais, cliquez avec le bouton droit sur une ligne de programme, puis sélectionnez
    Ajouter un commentaire de ligne de programme
    .
  • Pour ajouter des commentaires à un programme de texte structuré, utilisez la syntaxe suivante :
    (* This is a comment *)
  • Pour ajouter des commentaires à un programme de diagramme de bloc de fonctions, dans la
    Boîte à outils
    , faites glisser le bouton Ajouter une description vers l’éditeur de programmation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal