Instruction EXIT

L’instruction EXIT est communément utilisée dans une instruction IF à l’intérieur d’un bloc FOR, WHILE ou REPEAT. Les instructions EXIT ne sont pas conformes à la norme CEI 61131-3. Il est recommandé de ne pas les utiliser.
Propriétés de l’instruction EXIT
Élément
Description
Nom
EXIT
Signification
Sort d’une instruction FOR, WHILE ou REPEAT.
Syntaxe
EXIT;

Exemple

(* ST program using EXIT statement *) (* this program searches for a character in a string *) length := mlen (message); found := NO; FOR index := 1 TO length BY 1 DO code := ascii (message, index); IF (code = searched_char) THEN found := YES; EXIT; END_IF; END_FOR;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal