Définition d'affectation

Cette section concerne la syntaxe d’affectation et inclut des exemples de langage de texte structuré (ST). l'expression peut être l'appel d'une fonction.
Propriétés des instructions d’affectation
Élément
Description
Nom
:=
Signification
Affecte une variable à une expression.
Syntaxe
<variable> := <any_expression> ;
Opérandes
La variable doit être interne ou de sortie et l'expression doit être du même type.

Exemples de ST

(* ST program with assignments *) (* variable <<= variable *) bo23 := bo10; (* Variable <<= expression *) bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value); result := (100 * input_value) / scale; (* assignment with function call *) limited_value := min (16, max (0, input_value) );
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal