Insérer un extrait de code
Les extraits de code sont des blocs de code prédéfinis à insérer dans un programme de texte structuré.
Pour insérer un extrait de code
- Dans l’éditeur de programmation de texte structuré, placez le curseur là où vous souhaitez insérer un extrait.
- Saisissez le mot-clé de l’extrait, puis sélectionnez-le dans la liste de suggestions ou sélectionnezTab.Vous pouvez également faire glisser un extrait depuis laBoîte à outilsou double-cliquer dessus pour l’insérer à l’emplacement du curseur dans l’éditeur de programmation.

- Renseignez les paramètres des extraits.
Fournir une réponse