Ajouter une ligne de programme à un programme de schémas à relais

Les lignes de programme sont les composants graphiques des programmes LD qui représentent un groupe d'éléments de circuit activant une bobine.
Pour ajouter une ligne de programme à un programme de schémas à relais
  • Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans la
      Boîte à outils
      , faites glisser le bouton Ajouter une ligne de programme vers un emplacement valide de l’éditeur de programmation.
      Un point vert indiquant l’emplacement de dépôt valide indique un emplacement de dépôt valide.
    • Dans l’éditeur de programmation LD, cliquez avec le bouton droit sur la ligne de
      Fin
      , puis sélectionnez
      Ajouter un élément
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal