Supprimer des branches ou des niveaux de branche de schéma à relais
Supprimez une branche ou un niveau de branche de schéma à relais (Ladder Diagram, LD) pour supprimer la branche ou le niveau de branche et son contenu d’une ligne de programme.
Pour supprimer des branches ou des niveaux de branche LD
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez le rail de gauche de la branche ou du niveau de branche, puis appuyez sur la toucheSupprimerouRetour arrière.
- Cliquez avec le bouton droit sur le rail de gauche de la branche ou du niveau de branche, puis sélectionnezSupprimer.
- Sélectionnez le rail droit de deux (ou plus) branches ou niveaux de branche du même niveau, puis appuyez sur la toucheSupprimerouRetour arrièrepour les supprimer.
- Cliquez avec le bouton droit sur le rail de droite de deux (ou plus) branches ou niveaux de branche du même niveau, puis sélectionnezSupprimerpour les supprimer.
Fournir une réponse