Paramètres d’un bloc d’instruction

Cette section présente les paramètres d’un bloc d’instruction.
Paramètres d’un bloc d’instruction
Paramètre
Description
Name
Identifie le paramètre.
Les conventions de dénomination sont les suivantes :
  • Le nom ne contient pas plus de 40 caractères.
  • Le nom peut contenir des lettres, des chiffres ou des traits de soulignement.
  • Le nom doit commencer par une lettre ou un trait de soulignement.
  • Le nom ne peut pas contenir de traits de soulignement consécutifs.
Alias
Affiche le nom abrégé utilisé dans les éditeurs de programmation graphique. Le nom ne peut pas contenir plus de 40 caractères.
Data Type
Affiche le type de données du paramètre, y compris :
  • BOOL
  • BYTE
  • DATA
  • DINT
  • DWORD
  • INT
  • LINT
  • LWORD
  • LREAL
  • REAL
  • SINT
  • STRING
  • TIME
  • UDINT
  • UINT
  • USINT
  • WORD
  • USER ARRAYS
  • Structures définies par l’utilisateur
Pour plus d’informations sur les types de données, reportez-vous à Présentation des types de données.
Direction
Indique la direction du paramètre :
  • VarInput
  • VarOutput
  • Var
Dimension
Affiche la dimension de tableau du paramètre.
La dimension est définie comme une valeur de double entier (Double Integer, DINT) positif.
La limite de taille maximum recommandée pour un tableau multidimensionnel est de [1..400,1..40].
Exemples :
  • [1..10] pour un tableau à une dimension
  • [1..4,1..7] pour un tableau à deux dimensions
Comment
Affiche le commentaire pour le paramètre. Le commentaire est un texte au format libre.
Initial Value
Affiche la valeur d'une variable lorsque le contrôleur commence l'exécution pour la première fois. Par exemple, après le téléchargement d’un programme.
Si la valeur n'est pas conservée, la valeur initiale est la valeur d'une variable après un arrêt et une remise sous tension du contrôleur.
La valeur initiale peut être la valeur par défaut ou la valeur que l'utilisateur définit lors de la création de la variable.
Il utilise la syntaxe correspondant au
Type de données
.
Value (Online)
Affiche la valeur de variable qui change en fonction de la direction de la variable.
Cette valeur est disponible lors de la surveillance des chargements d’exécution.
Les valeurs sont les suivantes :
  • Entrée : Forçage
  • Sortie : Mise à jour par le code d’exécution
  • Interne : Forçage
Value (Offline)
Affiche la valeur de variable qui change en fonction de la direction de la variable.
Cette valeur est disponible lors de la surveillance des chargements d’exécution.
Les valeurs sont les suivantes :
  • Entrée : mise à jour par la valeur de champ
  • Sortie : Forçage
  • Interne : Mise à jour par la liaison de consommation, le cas échéant, ou Mise à jour par le code d'exécution
Force
Indique si la valeur du paramètre est forcée. Le forçage fonctionne différemment pour les variables simples et les paramètres de blocs de fonctions.
  • Pour les variables simples, les variables individuelles sont directement forcées.
  • Pour les paramètres de bloc de fonctions, le forçage d’un paramètre garantit que la valeur du paramètre reste inchangée dans le bloc de fonctions.
Attribute
Indique les droits d’accès en lecture et en écriture du paramètre :
  • Lecture
  • Écriture
  • Lecture/Écriture
String Size
Indique la longueur de la variable de chaîne.
Taille de chaîne
est disponible pour le type de données STRING.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal