Mots clés réservés
Vous ne pouvez pas utiliser de mots clés réservés comme noms de programmes ou de variables. En outre, tous les mots clés commençant par un trait de soulignement (_) sont des mots clés internes et ne doivent pas être utilisés dans des instructions textuelles.
Commence par | Description |
|---|---|
A | ABS, ABLACB, ACL, ACOS, ADD, AHLII, ANA, AND, AND_MASK, ANDN, ARDARL, ARRAY, ASCIILOCADDR, ASIN, AT, ATAN, AT_Param, AWAAWT |
B | BCD_TO_BOOL, BCD_TO_INT, BCD_TO_REAL, BCD_TO_STRING, BCD_TO_TIME, BLINK, BOO, BOOL, BOOL_TO_BCD, BOOL_TO_INT, BOOL_TO_REAL, BOOL_TO_STRING, BOOL_TO_TIME, BY, BYTE |
C | CAL, CALC, CALCN, CALN, CALNC, CASE, CONCAT, CONSTANT, COS |
D | DATE, DATE_AND_TIME, DELETE, DINT, DIV, DO, DOYDATA, DT, DWORD |
E | ELSE, ELSIF, EN, END_CASE, END_FOR, END_FUNCTION, END_IF, END_PROGRAM, END_REPEAT, END_RESSOURCE, END_STRUCT, END_TYPE, END_VAR, END_WHILE, ENO, EQ, EXIT, EXP, EXPT |
F | FALSE, FIND, FOR, FUNCTION |
G | GAIN_PID, GE, GFREEZE, GKILL, GRST, GSTART, GSTATUS, GT |
H | HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSCAPP, HSCSTS |
I | IF, INSERT, INT, INT_TO_BCD, INT_TO_BOOL, INT_TO_REAL, INT_TO_STRING, INT_TO_TIME |
J | JMP, JMPC, JMPCN, JMPN, JMPNC |
L | LD, LDN, LE, LEFT, LEN, LIMIT, LINT, LN, LOG, LREAL, LT, LWORD |
M | MAX, MID, MIN, MMINFO, MMCATNUM, MOD, MODBUSLOCPARA, MODBUSTARPARA, MODBUSLOCADDR, MOVE, MSG, MUL, MUX |
N | NE, NOT |
O | OF, ON, OR, OR_MASK, ORN |
P | PROGRAM |
R | R, READ_ONLY, READ_WRITE, REAL, REAL_TO_BCD, REAL_TO_BOOL, REAL_TO_INT, REAL_TO_STRING, REAL_TO_TIME, REPEAT, REPLACE, RESSOURCE, RET, RETAIN, RETC, RETCN, RETN, RETNC, RETURN, RIGHT, ROL, ROR, RTC |
S | S, SHL, SHR, SIN, SINT, SQRT, ST, STN, STRING, STRING_TO_BCD, STRING_TO_BOOL, STRING_TO_INT, STRING_TO_REAL, STRING_TO_TIME, STRUCT, SUB, SUB_DATE_DATE, SYS_ERR_READ, SYS_ERR_TEST, SYS_INITALL, SYS_INITANA, SYS_INITBOO, SYS_INITTMR, SYS_RESTALL, SYS_RESTANA, SYS_RESTBOO, SYS_RESTTMR, SYS_SAVALL, SYS_SAVANA, SYS_SAVBOO, SYS_SAVTMR, SYS_TALLOWED, SYS_TCURRENT, SYS_TMAXIMUM, SYS_TOVERFLOW, SYS_TRESET, SYS_TWRITE, SYSINFO, SYSTEM |
T | TAN, TASK, THEN, TIME, TIME_OF_DAY, TIME_TO_BCD, TIME_TO_BOOL, TIME_TO_INT, TIME_TO_REAL, TIME_TO_STRING, TMR, TO, TOD, TOWDATA, TRUE, TYPE |
U | UDINT, UIC, UID, UIE, UIF, UINT, ULINT, UNTIL, USINT |
V | VAR, VAR_ACCESS, VAR_EXTERNAL, VAR_GLOBAL, VAR_IN_OUT, VAR_INPUT, VAR_OUTPUT |
W | WHILE, WITH, WORD |
X | XOR, XOR_MASK, XORN |
Fournir une réponse