Opérateurs
Le jeu d’instructions de
FactoryTalk Design Workbench
comprend des blocs d’instruction conformes à la norme CEI 61131-3 pour les contrôleurs Micro800
; des opérateurs sont inclus dans le jeu d’instructions de Micro800
.Un opérateur effectue des opérations logiques de base (arithmétique, logique booléenne, comparaisons, conversions de données, etc.).
Fournir une réponse