TAN (tangente)
L'instruction TAN calcule la tangente d'une valeur REAL.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.TAN

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | REAL | Ne peut pas être égal à modulo PI/2 ni à modulo PI. |
TAN | Sortie | REAL | Tangente de la valeur d'entrée = 1E+38 pour les entrées non valides. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples TAN
Exemple de diagramme de bloc de fonctions TAN

Exemple de schéma à relais TAN

Exemple de texte structuré TAN

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Résultats

Fournir une réponse