COS_LREAL (cosinus d'une valeur réelle longue)

L'instruction COS_LREAL calcule le cosinus d'une valeur REAL longue.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
COS_LREAL
COS_LREAL
Paramètres COS_LREAL
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
LREAL
Valeur réelle longue, quelle qu'elle soit.
COS_LREAL
Sortie
LREAL
Cosinus de la valeur d'entrée (dans l'ensemble [-1,0 .. +1,0]).
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples COS_LREAL

Exemple de diagramme de bloc de fonctions COS_LREAL
Exemple de diagramme de bloc de fonctions COS_LREAL
Exemple de schéma à relais COS_LREAL
Exemple de schéma à relais COS_LREAL
Exemple de texte structuré COS_LREAL
Exemple de texte structuré COS_LREAL
(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal