COS (cosinus)

L'instruction COS calcule le cosinus d'une valeur REAL.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
COS
COS
Paramètres COS
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
REAL
Valeur réelle, quelle qu'elle soit.
COS
Sortie
REAL
Cosinus de la valeur d'entrée (dans l'ensemble [-1,0 .. +1,0]).
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples COS

Exemple de diagramme de bloc de fonctions COS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions COS
Exemple de schéma à relais COS
Exemple de schéma à relais COS
Exemple de texte structuré COS
Exemple de texte structuré COS
(* ST Equivalence: *) cosine := COS (angle); result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal