ATAN (arc tangente)

L'instruction ATAN calcule l'arc tangente d'une valeur REAL.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
ATAN
ATAN
Paramètres ATAN
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
REAL
Valeur réelle, quelle qu'elle soit.
ATAN
Sortie
REAL
Arc tangente de la valeur d'entrée (dans l'ensemble [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 pour une entrée non valide.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples ATAN

Exemple de diagramme de bloc de fonctions ATAN
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ATAN
Exemple de schéma à relais ATAN
Exemple de schéma à relais ATAN
Exemple de texte structuré ATAN
Exemple de texte structuré ATAN
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal