ASIN_LREAL (arc sinus d'une valeur REAL longue)
L’instruction ASIN_LREAL calcule l'arc cosinus d'une valeur REAL longue.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ASIN_LREAL

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | LREAL | La valeur doit être comprise entre [-1,0 .. +1,0]. |
ASIN_LREAL | Sortie | LREAL | Arc cosinus de la valeur d'entrée (dans l'ensemble [0,0 .. PI]) = 0,0 pour une entrée non valide. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples ASIN_LREAL
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ASIN_LREAL

Exemples de schémas à relais ASIN_LREAL

Exemples de texte structuré ASIN_LREAL

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Résultats

Fournir une réponse