ACOS (arc cosinus de source)

L’instruction ACOS calcule l'arc cosinus d'une valeur REAL. Les valeurs d'entrée et de sortie sont exprimées en radians.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
ACOS
ACOS
Paramètres ACOS
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
REAL
La valeur doit être comprise entre [-1,0 .. +1,0].
ACOS
Sortie
REAL
Arc cosinus de la valeur d'entrée (dans l'intervalle [-p1/2..+p1/2]) = 0 en cas d'entrée non valide.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples ACOS

Exemple de diagramme de bloc de fonctions ACOS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ACOS
Exemple de schéma à relais ACOS
Exemple de schéma à relais ACOS
Exemple de texte structuré ACOS
Exemple de texte structuré ACOS
(* ST Equivalence: *) cosine := COS (angle); result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal