Bits d'état d'instruction de socket
Nombre de bits | Nom | Description |
|---|---|---|
0 | EN : Bit d'activation (Enable Bit) | Le bit EN est défini lorsque l'instruction est activée en raison d'une transition Faux à Vrai, mais qu'elle n'est pas encore terminée ou a déclenché une erreur. |
1 | EW : Bit d'activation de la file d'attente (Enable Wait Queue Bit) | Le bit EW est défini lorsque le contrôleur détecte qu'une demande d'instruction de socket est entrée dans la file d'attente. Le contrôleur réinitialise le bit EW lorsque le bit ST est défini. |
2 | ST : Bit de démarrage (Start Bit) | Le bit ST est défini lorsque l'instruction en file d'attente est en cours d'exécution. Le bit ST est réinitialisé lorsque le bit DN ou ER est défini. |
3 | ER : Bit d'erreur (Error Bit) | Indique qu'une erreur est survenue lors de l'exécution de l'instruction. Le bit ER est réinitialisé la fois suivante où la condition de ligne passe de Faux à Vrai. |
4 | DN : Bit de réalisation (Done Bit) | Le bit DN est défini lorsque l'instruction de socket se termine correctement. Le bit DN est réinitialisé la fois suivante où la condition de ligne passe de Faux à Vrai. |
Fournir une réponse