Qu'est-ce que le contrôle de dérivé intégral proportionnel (PID) ?

Le contrôle de dérivé intégral proportionnel (PID) permet au contrôle de traitement de maintenir avec précision le point de consigne, en ajustant les sorties de contrôle.
Un bloc fonctionnel PID combine tous les éléments logiques nécessaires pour effectuer un contrôle PID (proportionnel/intégral/dérivé).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal