MOVE

L'instruction MOVE affecte la valeur d'entrée (i1) à la sortie (o1).
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Pour les programmes de texte structuré, utilisez l'opérateur d'égalité (=) à la place de MOVE.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
MOVE
MOVE
Paramètres MOVE
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
i1
Entrée
BOOL
DINT
REAL
TIME
STRING
SINT
USINT
INT
UINT
UDINT
LINT
ULINT
DATE
LREAL
BYTE
WORD
DWORD
LWORD
L'entrée et la sortie doivent utiliser le même type de données.
o1
Sortie
BOOL
DINT
REAL
TIME
STRING
SINT
USINT
INT
UINT
UDINT
LINT
ULINT
DATE
LREAL
BYTE
WORD
DWORD
LWORD
L'entrée et la sortie doivent utiliser le même type de données.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples MOVE

Exemple de diagramme de bloc de fonctions MOVE
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MOVE
Exemple de schéma à relais MOVE
Exemple de schéma à relais MOVE
(* ST equivalence: *) ao23 := ai10;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal