Numéros des paramètres des blocs fonctionnels de contrôle du mouvement

Les blocs fonctionnels suivants utilisent des numéros de paramètres spécifiques lorsque les blocs fonctionnels sont programmés.
  • MC_ReadParameter
  • MC_ReadBoolParameter
  • MC_WriteParameter
  • MC_WriteBoolParameter

Identification du numéro de paramètre

Les numéros de paramètre compris entre 0 et 999 sont réservés aux paramètres standard. Les extensions d'un fournisseur ou d'un utilisateur sont également autorisées bien que leur utilisation risque d'affecter la portabilité entre les différentes plateformes. Si le numéro d'un paramètre est supérieur à 999, ce paramètre est propre au fournisseur.
Identification du numéro de paramètre
Numéro du paramètre
Nom du paramètre
Type de données
L/E
Description
1
Commanded Position
REAL
R
Position commandée.
2
SWLimitPos
REAL
L/E
Position du commutateur limite logiciel positif.
3
SWLimitNeg
REAL
L/E
Position du commutateur limite logiciel négatif.
4
EnableLimitPos
BOOL
L/E
Active le commutateur limite logiciel positif.
5
EnableLimitNeg
BOOL
L/E
Active le commutateur limite logiciel négatif.
8
MaxVelocitySystem
REAL
R
Vitesse maximale autorisée de l'axe dans le système de mouvement.
9
MaxVelocityAppl
REAL
L/E
Vitesse maximale autorisée de l'axe dans l'application.
11
CommandedVelocity
REAL
R
Vitesse commandée.
12
MaxAccelerationSystem
REAL
R
Accélération maximale autorisée de l'axe dans le système de mouvement.
13
MaxAccelerationAppl
REAL
L/E
Accélération maximale autorisée de l'axe dans l'application.
14
MaxDecelerationSystem
REAL
R
Décélération maximale autorisée de l'axe dans le système.
15
MaxDecelerationAppl
REAL
L/E
Décélération maximale autorisée de l'axe dans l'application.
16
MaxJerk
REAL
L/E
Jerk maximal autorisé de l'axe.
1001
TargetPosition
REAL
R
La position cible finale du bloc fonctionnel de déplacement actif.
1002
TargetVelocity1
REAL
R
La vitesse cible finale du bloc fonctionnel de déplacement actif.
1005
Duty Cycle
REAL
L/E
Cycle d'utilisation pour une impulsion. La valeur correcte est comprise entre 0 et 100 (pour 0 % à 100 %). (La fonction PWM peut être appliquée en ajustant cette valeur).
Ce paramètre ne peut être configuré qu'à l'aide de ce bloc de fonctions. La valeur par défaut est définie sur 50.0 par le contrôleur.
Remarque : Pour le cycle d'utilisation, la valeur est remplacée par le paramètre par défaut, 50.0 dès que le contrôleur passe du mode Exécuter à PRG et RUN, ou lorsqu'il change de cycle.
1006
PulsePerRevolution
REAL
R
Le paramètre
Impulsions par tour
a été saisi par l'utilisateur dans l'interface utilisateur de
FactoryTalk Design Workbench
.
1007
TravelPerRevolution
REAL
R
Le paramètre
Course par tour
a été saisi par l'utilisateur dans l'interface utilisateur de
FactoryTalk Design Workbench
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal