Variables d'axe
Les variables d'axe sont utilisées pour contrôler la position, la vitesse, l'accélération et les erreurs d'un axe de contrôle du mouvement donné.
- Dans un diagramme de bloc de fonctionsVous pouvez graphiquement connecter le paramètre de sortie de l'axe d'un bloc de fonctions de contrôle des mouvements afin de bloquer à votre convenance le paramètre d'entrée AxisIn d'un autre bloc de fonctions de contrôle des mouvements. Par exemple, connectez le paramètre de sortie MC_POWER au paramètre d'entrée AxisIn de MC_HOME.
- Dans un schéma à relaisUne variable ne peut pas être assignée au paramètre de sortie d'axe d'un bloc de fonctions de contrôle des mouvements, car ce paramètre est en lecture seule.
Surveillance d'une variable AXIS_REF
Vous pouvez surveiller une variable AXIS_REF ou FBAXIS_REF via le logiciel, lorsque vous êtes connecté au contrôleur, lorsque le moteur de mouvement est actif ou dans l'application utilisateur dans le cadre de la logique utilisateur. Vous pouvez également surveiller à distance la variable AXIS_REF ou FBAXIS_REF par le biais de divers canaux de communication.
Fournir une réponse